请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292 工具与软件:
您好、TI 专家
一位客户正在使用 ADS1292IPBS 作为 AFE 开发单导联(RA、LA)动态心电图。
我想在下面申请一份电路审查。
q1)配置是否正确、以仅使用1个导联和 ADS1292?
Q2)、还请查看操作过程中是否可能出现任何问题。
此外、在过去、我们收到了 ELA 和 RLA 的电极器件的 ESD 测试失败结果。
在 ECG 记录模式下、有一条记录在电极点 ESD 测试期间停止的历史记录。 (测试级别4)
Q3) 有没有任何器件可以防止 ESD 而不影响信号、从而改善这一点? 如果有,请推荐。 (如果可能、请推荐采用小封装尺寸的组件。)
Q4) 是否有其他预防措施来改进这方面的工作?
请检查。 谢谢你。