This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK GUI

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298ECGFE-PDK, ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363823/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk-gui

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1294R、ADS1298R

您好!  

ADS1298ECGFE-PDK 中的跳线设置为手动中所述的默认位置、连接器 J1连接到 ECG 仿真器(5引线)。

已打开 GUI、转到"Analysis"选项卡->"ECG Display"。 但图中不显示任何内容。  

已尝试启用和禁用所有筛选器。 通过采集和连续方法读取数据。

为什么会这样? 我们是否需要进行任何其他更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nivethitha:

    感谢您的发帖。 您是否尝试过"Time Domain"选项卡下的单个数据集捕获? 如果是、您能分享结果吗?

    还请在 EVM 上电并连接到 GUI 后共享前面板的图像。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan!!

    请找到前面板的以下图片:

    Time Domain (时域)选项卡下的单个数据集捕获-在哪里可以找到它??

    还有其他可能的原因吗? 为什么信号没有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nivethitha:

    GUI 数据捕获似乎工作正常。 数据的 Time Domain 表示可在"Scope"选项卡下找到。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是我们提供的输入信号、  

    请找到输出信号没有区别为什么是这样? 我是否必须对硬件或软件进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nivethitha:

    您需要验证如何将仿真器电极输入映射到 DB15连接器引脚。 一旦对这一点进行了确认、您就可以选择合适的 ADC 通道来测量该输入。  EVM 原理图上的网络名称是任意的、因为所有 ECG 电极输入的信号链都是相同的。  

    似乎您正在测量通道1。 默认情况下、通道1配置为测量 V6 WCT。 如果您的仿真器输出导联 I ECG (LA - RA)、我建议您测量通道2并确认仿真器的 LA 和 RA 电极分别连接到 DB15 (J1)引脚10和9。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    尝试从所有通道读取、但获得相同的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nivethitha -您能分享完整的寄存器设置吗?

    此外、您能否尝试替代信号源? 您可以将输入配置为测量内部方波测试信号、或者连接具有100mVp 正弦波的函数发生器。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    寄存器设置是 GUI 中的编程默认值。 请在下方找到:  

    CONF|CONFIG1 0x01 0x86
    CONF|CONFIG2 0x02 0x10
    CONF|CONFIG3 0x03 0xDC
    CONF|LOFF 0x04 0x03
    CONF|ch1set 0x05 0x01
    CONF|ch2set 0x06 0x01
    CONF|ch3set 0x07 0x01
    CONF|ch4set 0x08 0x01
    CONF|ch5SET 0x09 0x01
    CONF|ch6set 0x0A 0x01
    CONF|ch7设置0x0B 0x01
    CONF|ch8SET 0x0C 0x01
    CONF|rldsensp 0x0D 0x00
    CONF|rldsensn 0x0E 0x00
    CONF|LOFFsense 0x0F 0xFF
    CONF|LOFFSENDN 0x10 0x02
    CONF|LOFFFLIP 0x11 0x00
    CONF|GPIO 0x14 0x00
    CONF|Pace 0x15 0x00
    CONF|RESP 0x16 0xF0
    CONF|CONFIG4 0x17 0x22
    CONF|wct1 0x18 0x0A
    CONF|wct2 0x19 0xE3
     

    此外、我们尝试了两种不同的 ECG 波形源、但都没有响应。 另外、将尝试 按照建议连接100 mVp 正弦波并回复给您。

    我们是否需要更改任何寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nivethitha:

    请将 CHnSET 位[2]更改为000b。 目前、您已将所有通道配置为内部输入短路配置。 这意味着 PGA 的输入与器件引脚断开、并在内部短接至1/2 Vs 共模电压。 差动方式是、该设置中所有通道的测量值都接近0V。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 它起作用了。

    请针对以下5导联 ECG 以及使用 ADS1294R 进行呼吸测量的原理图提供注释。

    起搏信号检测电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请提供有关以下内容的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nivethitha:

    连接原理图看上去没有问题。 建议在 RLDOUT 和 RLDINV 之间调整 R||C。 目前、闭环带宽为40.6Hz。 实际上-这个值应该被增加、这样50/60Hz 被包括在 RLD 带宽中、这有助于提高这些频率下的 CMRR。 您1MΩ 使用 μ F |||1.5nF (这是在 ADS1298R EVM 上完成的)。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!!

    是否有关于起搏信号检测的评论? 或 AFE 中的呼吸器官?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    我还查看了这些电路、根据我们的 硬件起搏参考设计、连接看起来是正确的。  

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢瑞安!!!