Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1294R
主题中讨论的其他器件: ADS1294R、ADS1298R
您好!
ADS1298ECGFE-PDK 中的跳线设置为手动中所述的默认位置、连接器 J1连接到 ECG 仿真器(5引线)。
已打开 GUI、转到"Analysis"选项卡->"ECG Display"。 但图中不显示任何内容。
已尝试启用和禁用所有筛选器。 通过采集和连续方法读取数据。
为什么会这样? 我们是否需要进行任何其他更改

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1294R
您好!
ADS1298ECGFE-PDK 中的跳线设置为手动中所述的默认位置、连接器 J1连接到 ECG 仿真器(5引线)。
已打开 GUI、转到"Analysis"选项卡->"ECG Display"。 但图中不显示任何内容。
已尝试启用和禁用所有筛选器。 通过采集和连续方法读取数据。
为什么会这样? 我们是否需要进行任何其他更改

尊敬的 Nivethitha:
您需要验证如何将仿真器电极输入映射到 DB15连接器引脚。 一旦对这一点进行了确认、您就可以选择合适的 ADC 通道来测量该输入。 EVM 原理图上的网络名称是任意的、因为所有 ECG 电极输入的信号链都是相同的。
似乎您正在测量通道1。 默认情况下、通道1配置为测量 V6 WCT。 如果您的仿真器输出导联 I ECG (LA - RA)、我建议您测量通道2并确认仿真器的 LA 和 RA 电极分别连接到 DB15 (J1)引脚10和9。


此致、
瑞安
您好、Ryan、
寄存器设置是 GUI 中的编程默认值。 请在下方找到:
CONF|CONFIG1 0x01 0x86
CONF|CONFIG2 0x02 0x10
CONF|CONFIG3 0x03 0xDC
CONF|LOFF 0x04 0x03
CONF|ch1set 0x05 0x01
CONF|ch2set 0x06 0x01
CONF|ch3set 0x07 0x01
CONF|ch4set 0x08 0x01
CONF|ch5SET 0x09 0x01
CONF|ch6set 0x0A 0x01
CONF|ch7设置0x0B 0x01
CONF|ch8SET 0x0C 0x01
CONF|rldsensp 0x0D 0x00
CONF|rldsensn 0x0E 0x00
CONF|LOFFsense 0x0F 0xFF
CONF|LOFFSENDN 0x10 0x02
CONF|LOFFFLIP 0x11 0x00
CONF|GPIO 0x14 0x00
CONF|Pace 0x15 0x00
CONF|RESP 0x16 0xF0
CONF|CONFIG4 0x17 0x22
CONF|wct1 0x18 0x0A
CONF|wct2 0x19 0xE3
此外、我们尝试了两种不同的 ECG 波形源、但都没有响应。 另外、将尝试 按照建议连接100 mVp 正弦波并回复给您。




我们是否需要更改任何寄存器设置?
尊敬的 Nivethitha:
我还查看了这些电路、根据我们的 硬件起搏参考设计、连接看起来是正确的。
此致、
瑞安