Other Parts Discussed in Thread: AM5728, ADS8688
主题中讨论的其他器件:AM5728、
您好
我们在 AM5728和 ADS8688之间使用 SPI 通信。 我们使用 AM5728的 PRU_1_0进行 SPI 通信。 详情如下:
使用 McSPI4
使用芯片选择1
使用的 SPI 时钟频率:6 MHz。
我们以每周期256个样本的速率对50Hz 正弦波进行采样
SPI 模式:模式1
我们将对8个通道进行采样
有时、我们会获得正确的 ADC 值。
问题是、我们会在 ADC 计数中多次获得随机值、例如0xFFFF、0、0x1FFF、0x00FF。
此处附加了通过 CRO 捕获的波形。

请在这方面帮助我们。
谢谢。此致、
Vijaya Bhaskar