This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADC 给出随机的尖峰和骤降

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365186/ads8688-adc-gives-spikes-and-dips-randomly

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好

我们在 AM5728和 ADS8688之间使用 SPI 通信。 我们使用 AM5728的 PRU_1_0进行 SPI 通信。 详情如下:

使用 McSPI4

使用芯片选择1

使用的 SPI 时钟频率:6 MHz。

我们以每周期256个样本的速率对50Hz 正弦波进行采样

SPI 模式:模式1

我们将对8个通道进行采样

有时、我们会获得正确的 ADC 值。

问题是、我们会在 ADC 计数中多次获得随机值、例如0xFFFF、0、0x1FFF、0x00FF。

此处附加了通过 CRO 捕获的波形。

请在这方面帮助我们。

谢谢。此致、

Vijaya Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaya、您好!

    您能否共享您的原理图并在示波器捕获中包括/CS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    我将连接 原理图和 示波器捕获、包括 "芯片选择"。

    在不为 ADS8688提供任何输入信号的情况下捕获波形。

    通道  颜色     信号

    1         黄色   SCLK

    2         绿色    MOSI

    3         蓝色      MISO

    4         粉色       CS

    接收到的数据为0xFFFF、而预期数据为0x3FFF。 ADC 通道配置为(0-10.24)输入电压范围。

    谢谢。此致、

    Vijaya Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaya、您好!

    您提到没有信号施加到输入端。  输入是对地短路还是悬空?  似乎你在命令手动 CH6操作、其他通道是否也出现了同样的问题?  您能否验证基准电压是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您提到没有信号应用于输入。

    是的、在输出提供任何输入信号的情况下捕获波形。 即使连接50Hz 正弦信号、也可以观察到尖峰。

    输入是否对地短路或悬空?  [/报价]

    输入悬空、未接地。  

    您似乎在命令手动操作 CH6,这个问题是否会在其他通道上发生?

    是的、此命令用于手动 CH6运行、其他通道也会出现相同的问题。

    您能否验证基准电压是否正确?

    是的、我们已将基准电压检查为4.095伏。

    谢谢、此致

    Vijaya Bhaskar

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将输入短接并告诉我您看到了什么转换结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 的8个输入对地短路、转换结果也存在同样的问题。 此处附上了结果。

    谢谢、此致

    Vijaya Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好-您能否提供有关您如何在系统中集成 ADS8688的更完整的原理图以及布局详细信息?  当得到0xFFFF 结果时、您对输入施加了什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉这么晚才回复。

    确定-您能提供更完整的原理图和可能的布局细节,说明您是如何将 ADS8688集成到您的系统中吗?

    附加了布局和原理图。

    ADC 接地层

    ADC 顶层

    ADC 顶层和底层

    VCC 层

    ADS8688的输入电路

    您得到0xFFFF 结果时对输入应用的电压是多少?

    ADC 的0xFFFF 计数是随机的、即使在电压输入或任何输入下也是如此。 我们的典型输入电压信号为110伏交流正弦波、该信号在 ADC 输入端转换为0-10.24伏峰峰值。

    谢谢、此致

    Vijaya Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 Vijaya、

    您还可以在施加110AC 信号的情况下发送 ADC 输入端 Vin 的屏幕截图吗?  您是我第一次使用 LEM 电压传感器之一。  我一直使用电流检测器件、没有机会使用此类器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此处连接了施加110交流信号的 ADC 输入端 Vin 屏幕截图。

    谢谢、此致

    Vijaya Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制线路和布局看起来不错-我看不到任何重大问题。  您是否能够简单地断开模拟前端并使用信号发生器直接向 R20/35/43或 R37的左侧提供电压?

    对于 LEM 输出、直流偏置来自哪里?  您似乎还达到了电压开始削波的点。  请浏览本文档、查看您是否可以在使用 ADS8688之前改进运算放大器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    感谢您的持续支持。

    我们通过将故障230伏交流至24伏直流电源替换为有效电源来解决我们的问题。 该24伏直流电再次用于转换为我们电路中使用的+5.0 V 直流、+3.3 V 直流和+/-12 V 直流电。  在我们更换电源并观察到 ADS8688 ADC 计数时、我们发现 ADC 计数中没有尖峰和突降。

    感谢您的指导。

    谢谢、此致

    Vijaya Bhaskar