This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:0V 输出、具有单极性

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372629/dac7760-0v-output-with-unipolar

器件型号:DAC7760

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

1.如果我想使用 DAC7760上的电压输出设置输出0V (确切地说是0V)、是否需要使用±15V 或±5V 等双电源? 电压输出范围为0V-5V。

2.为了比较双极0V 和单极0V 相对于0V 的误差、我应该参考什么数据表规格?

双极性零误差、零量程误差还是失调电压误差?

3.由于余量为-0.5V,AVDD 是否需要5.5V 或更高才能输出5V? 此外、如果下余量为-0.5V、如果 ADSs=0V、输出是否有可能为-0.5V?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.使用双极范围可以为您提供更大的空间、以便在单极模式下尽可能接近0V 输出。

    2.对于单极性模式,零量程误差最为重要。 请注意脚注、指出有适当的 Footroom VSS 电源。 对于双极模式、双极零误差可提供最准确的估算。 两个量程都会受到轻微增益和偏移误差的影响、而数字校准主要可以消除这些误差。 这在双极范围中特别重要、可达到接近0的位置。

    3.是的,如果您正在尝试获得精确的低范围输出,则应遵循余量规格。 -0.5V 的脚空间可能会 更小,但这一数量可以保证有良好的性能。 ADSs=0V 是什么意思?

    谢谢。
    卢卡斯