Other Parts Discussed in Thread: DAC7760
工具与软件:
尊敬的技术支持团队:
1.如果我想使用 DAC7760上的电压输出设置输出0V (确切地说是0V)、是否需要使用±15V 或±5V 等双电源? 电压输出范围为0V-5V。
2.为了比较双极0V 和单极0V 相对于0V 的误差、我应该参考什么数据表规格?
双极性零误差、零量程误差还是失调电压误差?

3.由于余量为-0.5V,AVDD 是否需要5.5V 或更高才能输出5V? 此外、如果下余量为-0.5V、如果 ADSs=0V、输出是否有可能为-0.5V?

此致、
TTD