This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:PGA 输入的带宽?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372089/ads1263-bandwidth-of-the-pga-input

器件型号:ADS1263

工具与软件:

我尝试评估 PGA 差分输入的峰峰值噪声。

差分 PGA 输入的差分传输功能是什么?

我们只有反馈电容器值、但我们不知道反馈电阻器值、因此无法知道该输入的一阶切割频率。

如果摆动了一些电阻器、可能取决于 PGA 增益吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    ADS1263 ADC 上的噪声主要由 ADC 内部的数字滤波器进行滤波、您可以在 ADS1263数据表第44页的公式(14)中找到内部 sinc 数字滤波器的传递函数、此外、您还可以在同一数据表中的表9-4中找到 sinc 滤波器带宽。 数字滤波器的带宽与 ADC 的输出数据速率和滤波器阶数有关。

    我已经看到您在另一个主题中发布了有关 ADS1263的另一个问题、请将来尝试将有关同一器件的所有问题发布到 E2E 论坛上的同一主题中。 谢谢。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是在谈论数字滤波器,而是在谈论 PGA 模拟差分输入:这里的切断频率是什么(CommM/DiffM)? 很高? 没有切换频率在所有只有 AOP 带通? 开关电阻器隐藏在这里。 它应取决于增益。

    我的另一个问题与 PGA 输入无关、没有理由将它们混用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien Buisson:

    您能帮助我们了解您需要此信息的原因吗?

    ADC 数据表中已经提供了 PP 噪声、因此您无需再进行计算。 该噪声包括 ADC 和 PGA 的噪声、是在给定该节中所述条件下测量的噪声、即不是理论噪声或仿真噪声。

    回想一下、PGA 的噪声密度约为7nV/sqrt (Hz)

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    在设计内部 PGA 等模拟外部差分放大器时、由于反馈电阻器和电容器的存在而存在切断频率。

    通常、我选择 反馈电阻器来创建第一个极点滤波器。

    该滤波器允许我对输入端噪声进行积分、从而了解输出差分模拟值中的噪声。

    因此、该滤波器的截止频率取决于所选择的电阻器。

    在数据表中我们没有 PGA 噪声性能,我们只有"ADC"噪声性能页面。

    在数据表开头、我们得到了噪声:7 nV RMS (2.5 SPS/增益= 32)。 这 µV 在 ADC 输出端的峰间值为7n * 6 * 32 = 1478 μ s?

    我们 有一些曲线的噪声7-12, 7-13 :这不是很多,如果我有很多样本每秒不同,我不知道我在输出数据中有多少噪声。

    如何用它来设计输入抗混叠滤波器? 我必须选择多大的截止频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien Buisson:

    正如我在上一篇文章中提到的、数据表中指定的噪声是 ADC 噪声和 PGA 噪声的组合噪声系数。 因此、表8.8中的这些值包括 PGA 噪声、而这些值是在 ADC 输出端测得的噪声、然后该噪声又以输入为基准(注意此处、当我说"ADC"时、我指的是器件内部包含 ADC + PGA 的信号链)

    关于抗混叠滤波器:以下是有关如何根据 Δ-Σ 调制器频率和您决定/选择的其他系统级参数选择滤波器元件的指南: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    -Bryan