This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:《ADCxxDJxx00RF 评估模块用户指南》中的方框图

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK04828, LMX2594, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365873/adc12dj5200rfevm-diagrams-in-adcxxdjxx00rf-evaluation-module-user-s-guide

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2594LMK61E2、LMK00304

我有关于 ADCxxDJxx00RF 评估模块用户指南的一些问题(修订版 B)
用户指南 ts:https://www.ti.com/jp/lit/ug/slau640b/slau640b.pdf?URL=1716456114996&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252Fja-jp%252FADC12DJ5200RFEVM

问题1。 我认为从 LMK04828到 LMX2594的 SYNC 信号输入用于对齐多个 LMX2594器件的输出信号。 (图7-2)
在 EVM 图中、只有一个 LMX2594、因此无需输入 SYNC 信号、对吧?

问题2: 使用板载时钟系统时(图7-2)、SYNC 信号和 SYSREFREQ 信号从 LMK04828输入到 LMX2594。
但是、为什么 SYNC 和 REFSYSREQ 信号不在外部基准时钟系统中输入(图7-3)?

问题3。 为什么 SYSREF 的原点仅通过更改输入源而变化?

问题4。 我认为 LMX2594输出 RFOUTA 和 RFOUTB 需要同步。
外部参考时钟系统被满足、这是因为 RFOUTA 和 RFOUTB 由 OSCIN 生成。
板载时钟系统如何同步?

问题5. 什么是板同步?
它与 JESD204的 RX 侧发送的 SYNC~是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    问题1。 是的、这是正确的。

    问题2: 它们在默认情况下不启用、因为这不是必需的、因为在这两种情况下、所有时钟都是从单个源派生的、并且不必同步。

    问题3。  您突出显示的信号不是 sysref 信号、而是所有其他衍生时钟的参考时钟。 在板载时钟模式下、该时钟来自时钟合成器 LMK61E2、在外部参考模式下、该时钟来自外部信号发生器。

    问题4。 我不理解这个问题、在两种运行模式下、LMX2594的参考时钟源自 LMK00304的 oscin、该芯片所做的就是缓冲 LMK04828和 LMX2594的输入时钟。

    问题5. 这是可用于调试的外部 JESD 同步、但默认情况下、您应使用来自 FPGA 的 SYNC 来运行 JESD 链路。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我不认为我问的问题是正确的。
    我将修改问题(第二季度、第三季度、第四季度)的措辞。

    我了解 Q1和 Q5。 谢谢你。

    问题2:  

    在板载时钟系统中、SYNC 和 SYSREFREQ 信号从 LMK04828输入到 LMX2594。
    当处于外部参考时钟系统中时、SYNC 和 SYSREFREQ 信号不会从 LMK04828输入到 LMX2594。
    实际上、如 Q1中的答案所示、两个时钟系统中都不需要 SYNC 信号。
    使用外部参考时钟系统时、为什么 SYSREFREQ 信号不从 LMK04828输入到 LMX2594?

    问题3。  

    当使用板载时钟系统时、根据从 LMK04828接收到的 SYSREFREQ 生成 SYSREF。
    当使用外部参考时钟系统时、会基于 OSCIN (LMX2594输入)生成 SYSREF。
    为什么当时钟系统不同时、用于 SYSREF 生成的源信号会发生变化?

    问题4。  

    使用外部参考时钟系统时、RFOUTA 和 RFOUTB 同步。
    因为它从单个 OSCIN 输入生成 RFOUTA 和 RFOUTB。
    但是、使用板载时钟系统时、RFOUTA 和 RFOUTB 不同步。
    这是因为 RFOUTA 由 OSCIN 生成、而 RFOUTB 由 SYSREFREQ 生成、因此信号源是独立的。
    Q4-1。 RFOUTA 和 RFOUTB 是否需要同步?
    Q4-2。 如果 Q4-1的答案是肯定的、如何同步 RFOUTA 和 RFOUTB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    问题2: 在这两种情况下都不使用 sysref 和 sync、默认情况下、它们由 LMK04828断电至 LMX2594。

    问题3。 这里的图误导了大家、EVM 的默认状态是让 sysref 始终从 lmk 生成到 ADC 和 FPGA。 还支持从 LMX 生成并从 lmk 通过 lmx 绕过到 ADC 的 sysref。 但这是没有必要的。  

    问题4。 但事实并非如此、RFOUTA 和 RFOUTB 在这两种模式下均默认由 lmx2594生成、因此它们会同步。

    您能否更详细地介绍一下您的用例是什么、该 EVM 旨在进行广泛快速的评估、可能并非适用于所有系统和用例的最佳设计。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、下图所示为一个用例。

    我在图中反映了您的答案。

    这张图是否正确?

    如果我们要讨论更多细节、是否可以进行闭门讨论(而不是在 TI 论坛中)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    是的、图表看起来不错、我仍在尝试了解您要查找的确切特性?  

    该要求只是 ADC 的板载时钟还是更复杂的要求?

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用板载时钟系统(从 LMK61E2生成输入时钟)和外部参考时钟系统(使用外部时钟)。
    我想使用跳线引脚静态更改时钟源。 (非动态。)
    正如我在第2季度至第4季度的问题、ADC EVM 用户指南介绍了每个时钟系统的不同 SYNC 和 SYSREFREQ 路径、因此我不知道如何设计板载和外部基准时钟系统共存的系统(尤其是采用 LMK 和 LMX 的时钟系统)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

    这是一个友好的提醒、我正在等待您的回复。

    如需更多信息、请告诉我。

    我将为您提供尽可能多的信息。

    此致、

    Makoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    对于延迟很抱歉、我认为最简单的做法是使用 ADC GUI 中的配置模式来配置部件、然后您可以修改时钟以确保 sysref 始终来自同一来源。 我建议确保 sysref 始终来自 LMK 并连接到板上的所有其他设备。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

    感谢您的所有回复。

    在板载和外部情况下、我都将 SYSREF 设计为从 LMK 生成并分配到 ADC 和 FPGA (如用例图所示)。

    此致、

    Makoto