工具与软件:
团队成员、您好!
代表我的客户发布:
我在 ADS1298上遇到 VCAPS 和 VREFP 上奇怪的电压问题。 在每个 VDD 上、VSS 引脚 I 都有正确的电压 AVDD:2.5V、AVSS:-2.5V、DVDD:3.3V。
在 VCAP1中、我具有-1.2V 而不是1.2V。 在 VCAP4和 VREFP 上、I 具有-2.5V、VCAP2为0V、VCAP3具有正确的4.3V。
我认为、正因为如此、我的 SPI 运行不正常。
1.SCLK 2.CS 3.MISO 4.MOSI

响应

提前感谢。
此致、
Renan