This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:DAC 不输出4 -20mA。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373200/dac161p997-dac-not-outputing-4-20ma

器件型号:DAC161P997

工具与软件:

大家好、我使用这个 DAC 设计了一个 PCB。 但遗憾的是、环路无法正常工作。

DAC 会响应 MCU 命令并提供状态、在状态上、它显示环路误差、而 DAC 也无法从提供的环路电压开始工作。  

对于此 PCB、我遵循了 DOC tidu182a (适用于2线制4到20mA 电流回路系统的 RTD 温度变送器)中的参考设计。

这是我的 PCB 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamza,

    我真的不知道任何会成为问题的东西。 看起来连接正确。 我会检查肖特基二极管的放置方向是否正确、以便允许电流流动。

    之后在  器件和电路板周围进行一些测量。 环路电压和环路电流是多少? OUT 引脚上的电压是多少、基极引脚上的电压是多少? 确保 LDO 为器件提供3.3V 电压。 您还可以测量 R3和 R6上的电压、以查看通过这些电阻器的电流大小。

    进行这些测量、然后在此处重新发布、我们可以进行查看。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它开始工作了。 输入电压是5V、输入电压是12V、开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamza,

    我很高兴您能够使它开始工作。 我想注意的是、对于本 TI 设计(https://www.ti.com/lit/ug/tidu271/tidu271.pdf)、设计指南第2页的表1中列出了电源范围为18V 到36V。 此外、 典型电源列为24V (来自设计指南的第42页)。 此电压对于环路应用很常见。

    Joseph Wu