我想在我正在从事的设计中使用 AFE7222。 IO 对于每个 ADC/DAC 都是单个引脚。 如何在单端操作中使用 ADC/DAC? 理想情况下、我会避免使用平衡-非平衡变压器。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yousef:
请参阅随附的文件、了解单端建议。
e2e.ti.com/.../AFE7222_5F00_SE.pdf
此致、
Drew
尊敬的 Yousef:
您最好尝试使用 TI TINA 仿真来对 ADC 和 DAC 的模拟输入和输出电路进行仿真。
您可以在此处免费下载。
https://www.ti.com/tool/TINA-TI
就通过观察模拟输入电路、我不明白为什么要用电阻分压器降低 INP 输入上的 VCM。
对于 INP 和 INN 输入之间的 RCR 滤波器、我将保持此值以确保更大限度地减少这些输入上的电荷反冲。
此致、
Rob
您好、Drew:
很抱歉通信延迟。 我刚刚使用 LTSpice 进行仿真、并且我已经取回了一个测试 PCB。 在上述电路中、我能够将0-10V 转换为0.45-1.45V。 我当前将评估板的接线方式使 AFE7222在半双工模式下运行。 我想在全双工模式下操作该模块、以便在测试中可以向 ADC 提供电压、然后 AFE7222将输入电压数字化。 由于 DAC 和 ADC 部分共享同一条数据总线(以12位并行模式连接)、因此如果我以全双工模式运行、DAC 缓冲器应加载 ADC 数据、并将其转换为输出电压。 我想在不设置 FPGA 的情况下对其进行测试。 我是否可以使用寄存器映射来实现该目的? 因为我没有开发板、所以我无法将软件用于芯片。 希望在此提供任何指导。
谢谢!
Yousef
Yousef,
是的、我的电子邮件是 drewharrell@ti.com
ADC_DCLKOUT 始终是输出。 在某些情况下、是的、ADC_DCLKOUT 可以用作 DAC_DCLKIN。 在默认模式下、您应该能够提供差分时钟并将 ADC_DCLKOUT 馈入 DAC_DCLKIN。 应在65MSPS 下执行此操作、因为这是 ADC 的最大采样率。
此致、
Drew
Yousef,
您需要直接从 FTDI 芯片制造商处获得支持、以便他们为采用该特定芯片组推荐合适的解决方案和软件接口。 如果您有与 AFE7222相关的其他问题、请联系我们。
此致、
Geoff