This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04-Q1:ADS131M04-Q1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04-Q1, ADS127L18, ADS127L21, TINA-TI, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370363/ads131m04-q1-ads131m04-q1

器件型号:ADS131M04-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS127L18ADS127L21TINA-TIADS127L11

工具与软件:

您好、TI:

我正在寻找能够同时采样并在3.3V 电压下运行的 ADC、我所需的最高频率是15kHz。 TI 可以推荐一个合适的器件吗?

ADS131M04-Q1的最大采样率为64KSPS、我的问题是它适用于每个通道、还是因为有4个通道、所以会进行4分频、这也是每个通道可用的16ksps? 请告知我、我必须完成器件选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    如果您正在寻找符合 AEC-Q100标准的解决方案、那么 ADS131M04-Q1将是我们当前满足您要求的最佳选择。
    此器件包含四个并行工作的专用 ADC。 这意味着每个 ADC 通道样本高达64kSPS。

    但需要注意的一点是、ADS131M04-Q1使用 SINC3数字滤波器。 如果您查看数据表中的数字滤波器频率响应(图8-4和8-5)、您将注意到输入信号随着信号频率的增加而衰减。
    这意味着、如果您以64kSPS 的速率运行器件、那么频率为15kHz 的信号将衰减~3dB。

    如果这种衰减是不可接受的、您可以在处理器中实现所谓的数字"压降补偿滤波器"。 然后、这个滤波器将对 SINC3滤波器的衰减进行数字校正。

    如果您不需要 AEC-Q100认证、则应查看我们的 ADS127L18。 该器件提供了"平坦通带"滤波器选项。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、感谢您提供了内容丰富的回复、  

    我有一个关于 ADS127L18与 MCU 的接口的问题、那就是 SPI 或并行、对于其与 Arduino Uno 的连接、您是否具有任何参考设计和代码?

    我对 AVDD 是否应该是5V 有疑问、我可以使用3.3V 为其供电吗、IOVDD 是否需要1.8V? 请告诉我。 如果我为其供电、它的电压为3.3V、可以获得的最大采样率是多少?  

    数据表中提到了与电压电平相关的不同模式。

    我还打算使用单端操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    让我来看看我的 ADS127L18专家同事。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    我们没有任何用于连接 MCU 的示例代码。  

    ADS127L18需要两个接口。  SPI 仅用于读取和写入内部配置寄存器。  您无法通过 SPI 端口读取转换结果。  所有转换结果都通过一个单独的数据端口接口读取、该接口使用帧同步(与音频 I2S 接口类似)。  数据端口具有使用1至8个 DOUT 引脚传输数据的选项、还可生成数据时钟(DCLK)和帧同步时钟(FSYNC)。  通过对 Arduino Uno 进行快速搜索、看来此 MCU 不支持帧同步接口。

    AVDD 可以由3.3V 电源供电、但宽带滤波器的最大数据速率将降至200ksps、低延迟滤波器的最大数据速率将降至533ksps。  IOVDD 电源仅支持1.8V 逻辑电平、允许的电压范围为1.65V 至1.95V。

    如果您只想使用 SPI 进行连接、那么我建议查看单通道 ADS127L21;您可以轻松地通过单个 SPI 端口以菊花链形式连接4个器件。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith 和 Jaochim、

    感谢您的响应、我想我是否有可能模拟 ADS 对我设计的信号链的响应? 我已将我的信号 Tina SPICE 模型附加到这条消息中。

    e2e.ti.com/.../6153.INA849-with-JFE-Front-End-With-mic-source-impedancewithsingleendedsallenFilter-_2D00_-Copy.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    您可以将 ADS127L11 TINA-TI 模型与附加的信号链一起使用。  该模型将实现交流响应仿真、噪声仿真以及瞬态响应(有助于验证输入放大器是否能够正确驱动 ADC 输入)。

    https://www.ti.com/lit/tsc /sbam467

    ADS127L11 Spice 模型仅对模拟前端进行建模、而不对器件的数字特性进行建模。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 还将能够处理正弦单端输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    可以、ADS127L18、ADS127L21和 ADS127L11可以处理单端输入。 下面是一些示例配置选项。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要仿真方面的帮助、

    您能否向我提供一个电子邮件 ID、以便我获取有关仿真模型的技术支持。 由于这是我们的 IP 的一部分、因此我无法将仿真模型附加到此线程。

    我的另一个问题是 IOVDD 电压:

    将1.8V 与3.3V 和5V 用于 IOVDD 的优缺点分别是什么。

    "尽管 ADC 提供了灵活的 SPI 时钟选项和宽 IOVDD 电压范围、但以下指导原则有助于实现完整的数据表性能。 如果可能、使用与 CLK 信号相位同调的 SCLK 信号(即2:1、1:1、1:2、1:4、 依此类推) 2. 更大限度地减小 SCLK 和 CLK 之间的相位偏斜(< 5ns) 3. 以尽可能低的电压运行 IOVDD、以减少数字噪声耦合4. 如果 IOVDD≥3.3V、考虑在整个转换周期内持续运行 SCLK、以便在整个转换周期5内分散噪声耦合的影响。 使 SDO/ DRDY 的引线电容保持≤20pF、从而限制与数字代码转换相关的峰值电流"

    这表明、为了降低数字噪声、IOVDD 应非常低。

    请回复我的两个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    ADS127L18仅支持高达1.95V 的 IO 电压、因此典型值为1.8V。  ADS127L11和 ADS127L21支持1.65V 至5.5V 的宽 IOVDD 电压。  为了实现最低噪声、最好使用较低的 IO 电压电平、因为数字活动将有一定程度的耦合回 ADC 输入。  使用标准时钟比率和最小时钟偏斜也有助于减少噪声耦合。  要明确的是、这对总 SNR 的影响很小、但可能会使 THD 和 SFDR 降级。

    如果您在使用 ADS127Lxx 模型时有任何具体问题、请在此处提问。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行仿真模型时、我看到 ADC 输出是方波、而不是输入信号的正弦波、还出现了收敛问题和电路不规则等错误、因为是 IP、我无法将仿真文件附加到这个线程。 我会向您发送一条消息、

    请更正我的错误:如果 IOVDD 为1.8V、则 SPI 总线也将为1.8V、在这种情况下、我将需要电平转换器来连接在3.3V 或5V 直流电上运行的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    我在私人聊天框中回答了您的仿真问题。

    是、ADS127L18需要1.8V IOVDD 电源、连接到该电源的处理器必须支持1.8V IO 电平、或者必须使用电压电平转换器。

    此致、
    Keith