Other Parts Discussed in Thread: LM27762, ADS127L11
主题中讨论的其他器件:LM27762、
工具与软件:
大家好!
最近、我一直在使用此 ADC 芯片在跨阻放大设置中收集电压。 但是、我在使用过程中遇到了电流过大的问题。 当 PCB 首次上电时、工作电流低于100mA。 在1到2分钟内、它稳定上升到600mA。 由于我使用的是 LM27762电源芯片、当电流上升到200mA 时、负电压输出开始从-2.5V 缓慢下降到-2.2V、导致前端放大器出现零漂移。
目前、当电流稳定时、我通常可以通过 SPI 与 ADC 进行通信、但大电流会影响电源电压、从而导致 PCB 上的测量精度问题。 我尝试移除一些组件以确定是否有其他组件导致了问题、但它没有帮助。 只有移除 ADC 后、电流才会降至10mA 左右。 我的电路与数据表中的参考设计基本一致。 下面是我的 PCB 设计原理图。 我希望您能帮我确定问题所在。 谢谢你。
在实践中、我把1.8V 数字电源芯片换成了3.3V 芯片来与 FPGA 正常通信。