This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:我在使用 ADC 时遇到电流过大的问题、无法找到原因

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374202/ads127l11-i-encountered-an-issue-with-excessive-current-when-using-the-adc-and-couldn-t-find-the-cause

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:LM27762

工具与软件:

大家好!

最近、我一直在使用此 ADC 芯片在跨阻放大设置中收集电压。 但是、我在使用过程中遇到了电流过大的问题。 当 PCB 首次上电时、工作电流低于100mA。 在1到2分钟内、它稳定上升到600mA。 由于我使用的是 LM27762电源芯片、当电流上升到200mA 时、负电压输出开始从-2.5V 缓慢下降到-2.2V、导致前端放大器出现零漂移。

目前、当电流稳定时、我通常可以通过 SPI 与 ADC 进行通信、但大电流会影响电源电压、从而导致 PCB 上的测量精度问题。 我尝试移除一些组件以确定是否有其他组件导致了问题、但它没有帮助。 只有移除 ADC 后、电流才会降至10mA 左右。 我的电路与数据表中的参考设计基本一致。 下面是我的 PCB 设计原理图。 我希望您能帮我确定问题所在。 谢谢你。

在实践中、我把1.8V 数字电源芯片换成了3.3V 芯片来与 FPGA 正常通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ADS127L11是消耗电流的器件、则表明它已损坏、需要更换。  这可能是由电路板上电期间的电源瞬态引起的。  如果 CAPA 或 CAPD 引脚短接至 AVDD (+2.5V)或 AVSS (-2.5V)电源、则在探测引脚时也可能损坏 ADS127L11。

    我还注意到、您有适合您的电源输入的 LC 滤波器。  尽管此滤波器有利于降低电源噪声、但如果您在电源开启时将实验室电源连接到此 LC 滤波器、也会出现较大的过压。  应确保在建立连接时电源输出处于关闭状态、然后在完成所有连接后启用电源输出。

    下面是使用突然的5V 阶跃输入对您的输入滤波器进行快速仿真。  您可以看到、在几毫秒内、滤波器的输出是输入电压的2倍以上。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 在前面的查询中、我提到过、在这些高电流的条件下、我可以正常和 ADC 通信、读出的值与前端放大器的输出一致。 此外、我目前有三块 PCB、每块 PCB 表现出相同的行为、因此这并不是由 ADC 损坏造成的。

    此外、根据您提出的有关电源滤波电路的问题、我的上电序列符合要求。 为了确定是否存在未知原因、我将电感器替换为0欧姆电阻器并在再次上电之前移除了 ADC 周围的元件。 情况保持不变。 最后、当我移除 ADC 时、电流降至仅10mA。 下面是测试图像。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我第一次错过了这一点、但仔细观察您的原理图、您似乎看到散热焊盘已接地。

    该焊盘必须连接到 AVSS 或原理图中的 VCC_/2V5网络。  散热焊盘未与芯片电气隔离、必须处于与器件连接的最低负电压处。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我仔细查看了芯片的数据表、发现确实存在连接错误。