This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:当输入略微超过量程时、ADC 输出数据读取异常

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131M02, OP07, ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374849/ads131m04-adc-output-data-read-abnormal-when-input-slightly-over-scale

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件: ADS131M02OP07

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户使用 ADS131M04时遇到了一个问题。 当它们手动将输入电压略微增加到1.2V 以上并达到大约1.37V 至1.45V 时、M04的数据输出不是7FFFFFh、这意味着输入可能超出输入范围。 相反、它们从输出数据中读取0.99V、这似乎很奇怪。 但是、当它们将输入电压降低至1.2V 以下时、数据将恢复正常、可以读取正确的输入电压。  

原理图如下、当输入超出范围时、您可以帮助提供一些关于为什么读取的数据被钳位在0.99V 左右的建议。  

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu Chang:

    您能否通过在主题跟踪工具包的"备注"部分提供客户名称来帮助我们跟踪此机会?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:  

    已在"注释"中提交客户名称。 请帮助回答该问题、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu Chang:

    感谢您提供相关信息。 我们针对 ADS131M04的应用支持今日尚未正式发布、我们将于周一回复您

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manu:

    感谢您的耐心。 我在同一位客户中看到过有关 ADS131M02的电子邮件、这些 ADC 是否用于该客户的不同项目?

    关于此查询、您能否确认输入电压信号是否连接到了 S2测试点或 U22(OP07)的引脚2? 如果可能、请上传 U22反馈环路的原理图?  1.37V~1.45V 输入已超过表6.3中所示的建议运行条件?  客户为何关心此事?

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dale、è re

    感谢您的答复。 是的、同一客户的不同项目中存在一些问题。 请检查下面的 OP07器件原理图。 输入电压是 S2测试点。  

    客户担心的是、当输入电压范围超出范围时、接收到的代码应始终为7FFFFF、以便 MCU 可以识别比例并将其更改为不同的档位。 但现在、当输入超过量程时、读取的数据仅约为0.99V、因此它们无法识别过量程问题。   

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我  在 ADS131M04EVM 板上测试了1.1V/1.2V/1.3V 和1.4V 输入电压、当输入电压高于1.2V 时、ADS131M04 ADC 中的代码始终为8388607 (0x7FFFFF)。 请参阅随附的数据文件。 我没有看到客户报告的现象。

    请要求客户移除可以避免放大器电路产生任何影响的 R40电阻器、向 S2测试点施加直流信号以再次进行检查。

    M04 ADC 的原理图让我觉得很好、但请让客户移除电感器 L5并直接短接 AGND 和 GND。 AVDD 和 DVDD 之间的电感器 L2可能不会引起问题、但不建议将电感器用于精密 ADC 电路。
    e2e.ti.com/.../ADS131M04EVM_5F00_20240618.zip

    BR、

    戴尔