主题中讨论的其他器件: ADS131M02、 OP07、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户使用 ADS131M04时遇到了一个问题。 当它们手动将输入电压略微增加到1.2V 以上并达到大约1.37V 至1.45V 时、M04的数据输出不是7FFFFFh、这意味着输入可能超出输入范围。 相反、它们从输出数据中读取0.99V、这似乎很奇怪。 但是、当它们将输入电压降低至1.2V 以下时、数据将恢复正常、可以读取正确的输入电压。
原理图如下、当输入超出范围时、您可以帮助提供一些关于为什么读取的数据被钳位在0.99V 左右的建议。


BR、
制造商