This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7564:DAC7564非常热

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376403/dac7564-dac7564-is-very-very-hot

器件型号:DAC7564

工具与软件:

我使用外部基准电压尝试使用 DAC7564

我只需将5V 连接到 Vref_H 引脚、就会使100mA 出现短路电流和过热

因此、如果我要使用外部基准电压、我需要发送指定的 SPI 命令、我会受到欺骗

但我是在芯片处于砖型状态后发送它的。

我认为 Vref_H 引脚连接到 VDD 短路、使这种情况像开关模式一样发生... 但电流正在通信... 我不知道

那么、我应该将 Vreft 上的分流电阻器连接到外部电压吗? 那么有什么价值呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC7564具有默认启用的2.5V 内部基准。 您能否通过写入正确的顺序并测量引脚来确认您已禁用该功能?



    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了绝对的解决

    1. Vout/Vref_h 上的上拉电阻需要首先处于 OUT 引脚模式、在命令之后处于输入引脚模式

    2.发送两次禁用内部基准命令

    谢谢@