This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:C 频带、X 频带、带极火

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10-SP, ADC12DJ5200-SP, AFE7950-SP, DAC39RF10, ADC12DJ5200RF, AFE7950, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358271/adc12dj5200-sp-c-band-x-band-with-polarfire

器件型号:ADC12DJ5200-SP
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10-SPAFE7950-SPDAC39RF10ADC12DJ5200RF、AFE7950TSW14J58EVM

您好!

客户希望采用 ADC12DJ5200-SP 和 DAC39RF10-SP 并搭配 Polarfire、以支持 C 频带、X 频带。

是否可在 JESD 接口中使用?

当客户使用 Polarfire 检查 AFE7950-SP 时、由于 JESD 通道速度较慢、因此该器件不可用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、ADC12DJ5200RF 和 DAC39RF10都具有 JESD 接口。 您是否知道客户想要达到的接口速度? 什么是可以接受的?

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    我要配置为最大带宽为1200MHz、最大接口速率为1500Msps。 最高中心频率为9.66GHz。 最低中心频率为5.4GHz。 我想使用2个 TX 通道和4个 RX 通道。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    阅读 ADC12DJ5200RF 数据表时、我可以发现芯片 只有两个输入通道。  这意味着我无法将此芯片用于我的应用。

    您是否可以更改 AFE7950固件以每通道支持更多通道、从而降低串行器/解串器速度?

    例如、在 TX 和 RX 接口中、如果 AFE7950支持1500 MPSP 输入速率、12位分辨率、8B/10B 编码、11.25Gbps/通道和4232 LMFS、那么我可以将 AFE7950与 FPGA 一起使用。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungsoo:

    对于您仅引用2个通道的 LMFS、将会启用。 您能否填写下表、并且我们可以帮助根据这些内容(如果支持)为 AFE7950创建模式?

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chaparro、

    感谢您的答复。

    需要多少个 TX 通道。 一个 TX。

    TX 采样率为12GSPS。

    TX 的内插值为8。

    需要多少个 RX 通道。 一个 RX。

    RX 采样率为3GSPS。

    RX 的 抽取为2。

    JESD 编码为 JESD204B 8B/10B。

    最大通道速率为12.5Gbps。 它是 FPGA 的最大数据速率。

    串行器/解串器通道最多为4个通道。 它可以在1到4个通道之间进行设置。

    使用 AFE 内部 PLL:是的、我将使用 AFE 内部 PLL。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Chaparro:

    我正在等待你对我的问题的答复。

    如果您需要更多时间、如果您能让我知道您需要多少时间、我将不胜感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungsoo:

    对迟交的答复深表歉意。 我们现在正在创建客户配置、但我们有以下关于您的模式的问题。 JESD 编码是否必须为8b10b? 当单通道以1500MSPS 数据速率和4个通道运行时、通道速率会变为15Gbps、高于 FPGA 支持的速率。 如果我们更改为64b66b 编码、则可以使用相同的 AFE 配置、但通道速率现在将为12.375Gbps。  

    此外、该设计将为 TSW14J58EVM 创建、但如果您希望为其生成另一个 Xilinx FPGA、那么我们可以对其进行更改。 需要注意的是、TI IP 仅支持下面主页上提供的 FPGA。

    www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David Chaparro、

    非常感谢您的答复。

    遗憾的是、我们正尝试使用仅支持 JESD204B (8B/10B)的 FPGA、

    因此、如果 AFE7950支持4232 LMFS、我们相信我们可以实现想要的功能。

    决议:12.
    编码:8/10b.
    串行器/解串器速率:11.25Gbps
    LMFS:4232


    这是可行的吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungsoo

    遗憾的是、AFE7950在 Rx 和 Tx 通道上都不支持 LMFS 4232。 此外、有了该 LMFS、串行器/解串器速率必定会处于您支持的范围内。 我将与我们的软件团队核实为何两者都不支持它。  

    在等待我们软件团队的响应期间、我们可能会更详细地讨论您的模式、以查看是否有任何其他配置可以正常工作。 您对 IBW 有哪些要求? 是否可以使用稍低的接口速率?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Chaparro:

    感谢您的答复。

    我希望您能在软件中找到支持 LMFS 4232的方法。

    IBW 要求为1200 MHz。

    根据其配置说明指南、带宽最多可以支持80%的接口速率、

    那么、我们以1500 MHz 的接口速率为基准。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungsoo:

    我要结束本次 E2E 论坛、因为讨论已移至电子邮件。

    此致、

    David Chaparro