This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:SPI 时序问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377384/ads1278-spi-timing-issue

器件型号:ADS1278

工具与软件:

尊敬的支持团队:

在 ADS1278数据表中、时序是

但当 DRDY 下降至低电平时、我们会发生此情况。 SCLK 应在60ns 内传输时钟。 但花费了高达532ns。 我们需要减少这个时间。

DRDY 引脚下降沿到下一个下降沿的时序为15us、但经过了17us 秒。  

我们需要缩短时序。

请做必要的。

谢谢。此致、

A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar

    您的一位同事似乎在问相同或类似的问题。 该主题的标题是相同的

    您能否相互协调、并确保问题只被提问一次。 必须多次回答同一个问题、这并不是一种好的利用。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377406/ads1278-spi-timing-issue

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    问题与该主题不同、但两者的主题是相同的。

    请做必要的。

    谢谢。此致、

    A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    数据速率(即/DRDY 的周期)由 ADC 时钟频率以及速度和时钟分频的引脚配置决定。

    请提供使用的时钟频率以及 速度模式和 CLKDIV 设置。

    此外、从/DRDY 下降到第一个 SCLK 的时序完全由您的系统处理器和代码决定、与 ADS1278上的任何时序无关。  因此、您需要查看您的代码和处理器数据表、以确定如何减少这种时间。  第一个 SCLK 边沿可短至/DRDY 下降沿后的1个 t CLK 周期。  假设您将27MHz 主时钟用于 ADS1278、则最小延迟将为38ns。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用