This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115L:ADS1115可以直接测量多大的负电压?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378282/ads1115l-how-much-negative-voltage-can-ads1115-can-measure-directly

器件型号:ADS1115L
主题中讨论的其他器件:ADS1115

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我将使用 ADS1115在差分模式和单通道模式下测量负电压和正电压。 I2C 寄存器的配置如下:

ADSwrite [0]= 0x01;

ADSwrite [1]= 0b01000000;  

ADSwrite [2]= 0b11100011;  

我面临的问题是、当我通过函数发生器将+-1电压作为输出提供给 ADC 的差分输入引脚时、我将得到正1电压的理想电压、但对于负电压、它不会提供低于-0.495电压。 因此、我想问您 ADS1115可以测量的负电压是多少。 如果是、那么如何? 我在下面附上了我的代码、以便您可以清楚地了解我们的配置。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:

    您能否请客户直接在 e2e 论坛中提出此问题、而不是询问 CSC 谁随后向我们询问?

    -Bryan