This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82和 LMX2594输出之间的相位差是否恒定?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378345/dac38j82-does-phase-difference-between-output-of-dac38j82-and-lmx2594-constant

器件型号:DAC38J82
主题中讨论的其他器件:LMX2594

工具与软件:

尊敬的 产品线

我的客户想在其设计中使用 DAC38J82和 LMX2594 (PLL)。 它们使用80MHz 外部时钟作为 DAC38J82和 LMX2594的输入。 然后、将 DAC38J82输出配置为频率与 LMX2594输出相等的正弦波。 客户的问题是、DAC38J82和 LMX2594之间的相位差在任何输出频率下是否恒定? 感谢您的支持。

此致、

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    相位差仅在两个频率匹配时保持恒定。 这并不意味着相位偏移将为0度。 由于 DAC 的时钟使用与 LMX2594相同的时钟源、因此两种频率不应分离。 这可以回答您的问题吗? 如果不是、请提供客户要实现的目标的简要方框图。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase

    以下是客户的反馈。

      "我的设计如下:

      时钟源相同(80MHz)。

       分配至2个输出。

      一个是 LMX2594输入、另一个是 DAC38J82输入。

      例如、LMX2594用于生成21MHz 时钟、DAC38J82用于生成21MHz 单音波形(与 LMX2594的频率相同)

      我的问题是、LMX2594输出的频率是否与 DAC38J82输出的频率完全相同(相同频率、零容差)。

      根据下面的答案、两个输出的频率似乎完全相同。

      请再次确认…"

    此致、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    如果处于 DDS 模式、或输入数据流重复、DAC 输出最终将由于 NCO 分辨率而漂移。 对于 DAC 是否由 FPGA 供电、或者 DAC 是否在恒定输入模式(DDS 模式)下使用 NCO、仍然存在一些问题。 那么问题是、信号是相干的还是确切的21MHz? 在短时间内、频率可能完全相同、但在较长的时间内、它们可能不会。

    如果处于 DDS 模式下、则 NCO 分辨率是限制因素。 在80MSPS 时、NCO 分辨率为80e6/2^48=0.0000286Hz。 接下来计算频字21e6/0.0000286=734265734265.734、但这不是正确的整数、因此您能够精确达到21MHz 的最接近点是频字为734265734265.0 (向上和向下舍入以查看更接近的频率、舍入并不总是保证最接近所需频率)->通过乘以 NCO 分辨率将其转换为频率、得到0.00990009Hz、即为0.0099999Hz。 这将在大约1/0.000009=111111.11秒内滑动1个周期、也就是大约30小时52分钟。  

    如果 FPGA 接收数据、分辨率将受输入模式的大小限制、输入数据模式越大、输出就越接近所需的21MHz。

    谢谢、Chase