This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS7841-Q1:获取准确的 ADC 值时会出现问题

Guru**** 2542510 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS7841-Q1, ADS7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379900/boostxl-ads7841-q1-facing-issue-in-obtaining-accurate-adc-values

器件型号:BOOSTXL-ADS7841-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7841

工具与软件:

您好!

我 目前使用的是 ADS7481-Q1 EVM (BOOSTXL-ADS7841-Q1) 、并且在获取准确的 ADC 值时遇到一些困难。

将  BOOSTXL-ADS7841-Q1与 IO 电压电平为3.3V 的应用 FPGA 连接、并连接连接器 J1或 J2上的所有信号线(SPI 线路、SHDN 等)。 VDD 和3.3V 电源引脚电压为3.3V、无需进行电平转换。

尽管遵循了文档中提供的指南和规范、但我们获得的值与预期结果不一致。

数据表中进行24次时钟转换时的预期信号:

以下是我们观察到的问题的具体详细信息:

  1. 当 CS 在第24个 时钟周期后变为高电平时、BUSY 信号不变为高电平。
  2. 根据数据表中给出的图形、在数据发送到 ADC 后(在第8个时钟之后)、BUSY 应该为高电平、但在图中、根据数据表、BUSY 线在第8个时钟之后不会变为高电平。
  3. 我们在 SDO 线路上没有获得预期的 ADC 值、但它有波动。  

当我们将 ADS7481-Q1 EVM 与 CAN FDL FPGA 连接时、我们在信号线上观察到以下波形:

1.颜色代码:黄色->芯片选择(CS)、蓝色->时钟、紫色->繁忙信号、绿色-> SDI (至 ADC)

2. 色码:黄色->芯片选择、蓝色->时钟、紫色->繁忙信号、绿色-> SDO (来自 ADC)

 

(由于 DSO 通道限制、上图显示的 SDO 信号与同一 CS、CLK、BUSY 相同。)

CS、SDI、SDO、SCK、BUSY 信号的正确顺序应该是什么?

为了使 ADC 正常工作、我们必须尝试有什么不同吗?

非常感谢!

BR、

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    尝试更改 SPI 的相位- ADS7841希望看到 CPOL=0和 CPHA = 0 (数据在 SCLK 上升沿有效的低住户 SCLK)。