请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1336 工具与软件:
大家好、尊敬的产品线应用工程师
需要注意的一点是:如果使用20MHz 采样率、AMC1336的带宽是多少。 谢谢。
此致、
法案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.