This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:如果使用20MHz 采样率、则为 AMC1336的带宽

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379618/amc1336-bandwidth-of-amc1336-if-use-20mhz-sampling-rate

器件型号:AMC1336

工具与软件:

大家好、尊敬的产品线应用工程师

需要注意的一点是:如果使用20MHz 采样率、AMC1336的带宽是多少。 谢谢。

此致、

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您的客户是谁、他们的应用是什么?

    器件的带宽将取决于调制器数据输出中使用的数字滤波。

    正在测量的信号范围是多少?

    数据表中提供了20MHz 时钟频率和使用 OSR 为256的 sinc3滤波器时的典型特性图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad

    感谢您的支持。

    我初步为 AA 客户之一创建了超声波解剖刀应用解决方案。 我想建议使用 AMC1336来监控驱动超声波桨叶的高电压。 频率电势可从22kHz 升高至60kHz。 因此、我想知道 AMC1336的输入带宽。

    此致、

    法案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我们的调制器和放大器都应该能够测量该范围内的信号。  放大器的带宽通常约为300kHz、但调制器可以更高、需要在精度/延迟方面进行一些折衷。  您可以查看该 应用手册 以了解有关放大器与调制器比较的更多详细信息。

    谢谢。