This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:软件无法连接到 DAC

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1368156/bp-dac11001evm-software-cannot-connect-to-dac

器件型号:BP-DAC11001EVM
Thread 中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401YUNIFLASH

工具与软件:

大家好、我将按照 BP-DAC11001EVM 板用户指南中的说明对其进行设置。 我可以使用 uniflash 工具检测 MSP-EXP432E401Y Launchpad 并立即更新其固件。 按照用户指南将 DAC 连接到 Launchpad 后、将 USB 连接到 U7连接器、然后打开 DAC 评估平台应用程序、仍无法检测到。 我在器件的串行端口配置中看不到一个选项。 我提供了如下所示的屏幕截图的链接。 无论是否插入设备、英特尔端口都将保持不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  

    Akhilesh 将针对该问题提供一些建议的后续步骤。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我什么时候可以期待他的回应?  

    谢谢!

    Adarsh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我 MSP-EXP432E401Y 板上的跳线状态吗? JP6、5V-OTG 和5V-XDS

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       移除 JP6时、5V OTG 和5V XDS 开启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh 将在周一向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh:  

    也许我们可以安排一个在线会议来解决问题。 请告诉我是否有适合您的特定日期或时间。 我在周一至周五上午9点至下午5点(美国中部时间)提供服务。  

    谢谢!  

    Adarsh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以在今天晚上9:30 IST 举行会议

    向我发送邀请 a.k@ti.com

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我当时发送了一个缩放会议邀请。

    谢谢!

    Adarsh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到同样的消息。

    您能给我发送您的电子邮件 ID 吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh.Singh@cirrus.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还重新发送了缩放邀请。

    谢谢!  

    Adarsh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还能做些什么来让它更容易满足吗?  

    谢谢!

    Adarsh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Im 目前在办公室。 如果您有时间在接下来的几个小时内见面、请告诉我。  

    谢谢!  

    Adarsh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在可以做到吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "对不起,你以为我错了。" 我发送了一封电子邮件、要求提前安排会议以便我们可以同步、但似乎该沟通线路有问题、所以我在这里向您发送消息。 请在您可以随意帮助我排除 DAC 故障时告诉我。  

    谢谢!  

    Adarsh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在接下来的30分钟内发言。 如果您想拥有调试会话、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我现在是自由的。 我们是否通过缩放召开会议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请加入

    会议链接:
    https://ti.webex.com/meet/a.k

    会议编号:
    717 933 047

    从视频会议系统或应用程序加入
    电话:a.k@ti.webex.com

    访问代码:717 933 047

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh:  

    我想知道是否有任何关于软件未检测到微控制器 COM 端口的更新。  

    谢谢!  

    Adarsh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    我已经使用 Win11计算机进行了验证 、可以确认软件 GUI 是否正常工作。

    在安装 GUI 时、您可能会看到以下2个弹出窗口来安装德州仪器(TI) COM 端口。 您能验证相同吗?

    请确保左下角的复选标记已被选中(始终信任来自"Texas Instruments"的软件)、这是正确安装 COM 端口所需的软件

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh:  

    我 已卸载软件并在中重新安装、但当我转到其在运行时安装 GUI Composer 的部分时、不会弹出窗口。 选择从 Web 下载并点击下一步后、它将继续安装、直到在中完成。

    谢谢!  

    Adarsh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    这意味着未安装 TI 串行端口。

    未安装驱动程序。  尝试从以下页面从 XDS110支持实用程序下载并安装驱动程序:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    以上屏幕快照是您应该看到的驱动程序是否正确安装的内容。  安装驱动程序后、您可能需要手动关联这些驱动程序。

    此致、

    AK