Thread 中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y、 UNIFLASH
工具与软件:
大家好、我将按照 BP-DAC11001EVM 板用户指南中的说明对其进行设置。 我可以使用 uniflash 工具检测 MSP-EXP432E401Y Launchpad 并立即更新其固件。 按照用户指南将 DAC 连接到 Launchpad 后、将 USB 连接到 U7连接器、然后打开 DAC 评估平台应用程序、仍无法检测到。 我在器件的串行端口配置中看不到一个选项。 我提供了如下所示的屏幕截图的链接。 无论是否插入设备、英特尔端口都将保持不变。

移除 JP6时、5V OTG 和5V XDS 开启