This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007-Q1:有关因 TSC2007-Q1的触摸操作错误而推荐更换产品的信息

Guru**** 2536450 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1379458/tsc2007-q1-inquiry-about-replacement-product-recommendation-due-to-touch-operation-error-of-tsc2007-q1

器件型号:TSC2007-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

由于 TSC2007-Q1中存在触摸操作错误、客户询问如何推荐替换产品。

当前的 TSC2007-Q1触摸操作问题如下。

[问题]

1) 1) 如果您最初打开电源并立即按下触控按钮、则"触控不起作用"

2) 2) 验证后、即使将4.7kΩ 的上拉电阻器连接到 TSC2007-Q1的 SDL 引脚、输出仍设置为低电平、导致触控功能在电源复位之前完全不工作。

客户能够检查 TI _E2E 中有关"TSC2007-Q1"触摸 IC 的错误信息、似乎建议了一种通过使用带有复位 IC 的产品或单独供电来防止此类情况发生的方法。

(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/407147/tsc2007-stuck-with-scl-low-and-read-errors)

一旦 TSC2007-Q1设置为输出低电平、则在电源关闭和打开之前、不可能通过 S/W 将其释放。

下电上电持续时间越短、出现此问题的频率就越高。 即使 TWI 在上电1秒钟后初始化、问题仍然存在。

尝试更改上拉电阻、并尝试各种其他方法以防万一、但一旦 SCL 变为低电平、则无法实现。

它不会每次都发生、但会在电源打开时发生、因此在打开电源之前似乎有某种情况、我认为这需要解决。

q1)是否有办法解决上述问题?

Q2)您是否可以建议使用等效器件来替换不存在上述问题的 TSC2007-Q1?

请检查。 谢谢。

[所应用的原理图]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    我已邀请了我们的一位触摸屏专家来提供帮助、他将很快更新该主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应很快更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它尚未更新。

    我什么时候能得到答案?

    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试在 Vcc 上放置2k2等下拉电阻器、这将有助于快速对电源放电。