工具与软件:
您好、TI 专家
由于 TSC2007-Q1中存在触摸操作错误、客户询问如何推荐替换产品。
当前的 TSC2007-Q1触摸操作问题如下。
[问题]
1) 1) 如果您最初打开电源并立即按下触控按钮、则"触控不起作用"
2) 2) 验证后、即使将4.7kΩ 的上拉电阻器连接到 TSC2007-Q1的 SDL 引脚、输出仍设置为低电平、导致触控功能在电源复位之前完全不工作。
客户能够检查 TI _E2E 中有关"TSC2007-Q1"触摸 IC 的错误信息、似乎建议了一种通过使用带有复位 IC 的产品或单独供电来防止此类情况发生的方法。
一旦 TSC2007-Q1设置为输出低电平、则在电源关闭和打开之前、不可能通过 S/W 将其释放。
下电上电持续时间越短、出现此问题的频率就越高。 即使 TWI 在上电1秒钟后初始化、问题仍然存在。
尝试更改上拉电阻、并尝试各种其他方法以防万一、但一旦 SCL 变为低电平、则无法实现。
它不会每次都发生、但会在电源打开时发生、因此在打开电源之前似乎有某种情况、我认为这需要解决。
q1)是否有办法解决上述问题?
Q2)您是否可以建议使用等效器件来替换不存在上述问题的 TSC2007-Q1?
请检查。 谢谢。
[所应用的原理图]