Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用 DAC38J84 QMC 功能。 它们按如下所示配置寄存器。 当将 CONFIG16 (QMC_phaseab)设置为0x7ff 或0x800时、QMC 不起作用、并且 IQ 波形异常。 您可以帮助详细说明如何配置为 QMC 并检查波形为何异常吗?
寄存器配置:
配置0 :启用 第12/13位
配置16 :
0x000:黄色=I 蓝色=Q 132mV

0x7ff ("011111111111"= 0.49975。) 异常:I 信号失真。

0x800:("100000000000"=–0.5。) 异常:I 信号减小到一半。

BRS、
Rannie