This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:用于 QMC-phaseab 的 QMC 配置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380397/dac38j84-qmc-configuration-for-qmc-phaseab

器件型号:DAC38J84

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 DAC38J84 QMC 功能。 它们按如下所示配置寄存器。 当将 CONFIG16 (QMC_phaseab)设置为0x7ff 或0x800时、QMC 不起作用、并且 IQ 波形异常。 您可以帮助详细说明如何配置为 QMC 并检查波形为何异常吗?

寄存器配置:

配置0 :启用 第12/13位

配置16 :  

0x000:黄色=I 蓝色=Q 132mV

0x7ff ("011111111111"= 0.49975。) 异常:I 信号失真。

0x800:("100000000000"=–0.5。)  异常:I 信号减小到一半。

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    您能否告知终端客户的名称和应用?

    QMC 仅为11位。 仅0x7FF 有效。 0x800超过11位

    而且、客户基本上可以将基带正弦波和余弦波乘以2倍。 如果信号已经是满量程、这会使基带信号饱和。

     请注意、对于余弦和正弦波的满量程复基带信号(即两个波的单位幅值)、得到的射频信号也是已被数字 LO 频率上变频的满量程余弦波。

    对于基带信号是直流信号的情况、得到的射频信号如下:

    余弦波和正弦波的组合是三角函数等式、它会产生振幅为√2A 且相移为-45°的正弦波。 振幅超过单位增益、这可能会导致数字饱和、并需要在数字域中进行衰减。 因此、恒定数据路径需要基带直流信号的振幅回退。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hsia:

    EE 是 ATE 测试仪 、客户为 HYC。

    QMC 仅为11位。 仅0x7FF 有效。 0x800超过11位[/报价]

    在 DS 中、qmc_phaseab (11:0)为12位。 所以、我认为0x800也应该是有效的。

    和 DS 中一样、在 这种情况下、当设置 QMC_phaseab (11:0)时、QMC_phaseab (11:0)控制 I 和 Q 之间的相位不平衡。为什么 Q 的增益发生变化、但是相位没有变化?

    回复中对饱和的描述是针对振幅的、但不能解释相位不平衡为什么不 起作用。 您能否帮助说明如何设置寄存器来设置 I 和 Q 之间的相位差?

    此致、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    请帮助检查客户是否使用以下编程值正确的 SYNC 信号(QMC 电路的同步)更新 QMC 电路逻辑。

    如果逻辑未同步或初始化、则可能不会将写入的相位值应用于信号链。