This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:高输出电压纹波可能导致电感器升温

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369959/lmr51450-high-output-voltage-ripple-maybe-causing-the-inductor-to-heat-up

器件型号:LMR51450

工具与软件:

您好! 我正在使用 LMR51450SDRRR 设计降压转换器(24V 到12V)、这里是我的电路:

我根据所选规格选择了降压器数据表中显示的元件(下表中的 Vout = 12V):

制造的电路板正常运行、我的系统的其余部分(电机驱动器) 使用提供的12V 电压运行。 但我注意到电感器发热、因此我决定使用示波器检查电路。 我拍了一些照片:

此处是 TP2引脚、如本问题文本的第一个图所示。 我们可以看到该输出中产生较大的纹波。 (VPP > 1V)



我注意到的另一点:这里是 SW 引脚上电感器之前的电压:



有人知道我可以采取哪些不同措施来避免  电感器中出现如此高的温度并修复 SW 引脚中的波形吗?

此致!
佩德罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩德罗、您好!

    在原理图上、输出电容应增大。 建议的2x10uF 最小输出电容是电容器降额后的值。 您的输出电容可能会降额至低于建议值。

    我有以下问题:

    • 当您发现此问题时、负载电流是多少?
    • 您是否有能够分享的 PCB 布局?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、里奇!
    感谢您发送此消息。

    我注意到电流约为200 -300mA

    以下是 PCB 布局:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩德罗、您好!

    我对布局的看法:

    • 较大的输入电容器远离 IC。 它们应该重新定向、使电容器的 VIN 节点尽可能靠近降压转换器的 VIN 引脚
    • 在图中很难看到该图像、但请确保 AGND 引脚连接到 GND 平面。
    • 我附上了数据表布局示例供您参考

    同样、输出电容也需要增加。 如果没有所需的最小输出电容、器件可能不稳定。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们暂时没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge