工具与软件:
您好! 我正在使用 LMR51450SDRRR 设计降压转换器(24V 到12V)、这里是我的电路:
我根据所选规格选择了降压器数据表中显示的元件(下表中的 Vout = 12V):
制造的电路板正常运行、我的系统的其余部分(电机驱动器) 使用提供的12V 电压运行。 但我注意到电感器发热、因此我决定使用示波器检查电路。 我拍了一些照片:
此处是 TP2引脚、如本问题文本的第一个图所示。 我们可以看到该输出中产生较大的纹波。 (VPP > 1V)
我注意到的另一点:这里是 SW 引脚上电感器之前的电压:
有人知道我可以采取哪些不同措施来避免 电感器中出现如此高的温度并修复 SW 引脚中的波形吗?
此致!
佩德罗。