This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58B19:VCM 值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58B19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371723/ads58b19-vcm-value

器件型号:ADS58B19

工具与软件:

你(们)好  

我看到了数据表、看到 Vcm 为1.7V

但我测量 PCB 中的芯片、大小为1.88?为什么  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知您如何测量? 这是您测量的引脚13? 当电源的输入电压全部基于1.8V 时、该器件无法生成1.88V 输出

    您还可以测量 INP 和 INM 引脚以检查共模电压。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 - Kang

    将 ADS58B19IRGZT 与 FPGA 连接、我要做一些测试、如果我擦除所有 FPGA 固件、Vcm 将变为 2.18V。 为什么?

    我是否可以知道 VCM 是固定或可调节的?

    如果可调节?  如何设置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    我可以寻求您的帮助来检查此问题吗?

    客户正在等待我们的反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    Vcm 是固定的。 请按照我提到的方法测量 INP 和 INM。

    我无法查看您的 FPGA 固件、但电路板上的电源很可能出现问题、需要进一步调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    INP、INM 值如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SIR

    附上测试报告和原理图

    e2e.ti.com/.../Test-B-version-of-the-PCB.pdfe2e.ti.com/.../LS-FPGA-B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢提供测试报告。  请测量1p8_VD 电源。  电平是否正确。  

    通过移除电容器、您已经断开 ADC 的时钟输入(并且 VCM 降至~0.4V)。  连接电容器(Vcm 为1.88V)时、是否向 IC 提供了一个时钟?

    此致、

    Ali   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCM 可能会根据 ADC 的时钟速率输入而变化。 请通过将250MHz 时钟输入到 ADC 中来帮助检查。 您应该能够测量1.7V Vcm。

    在25MHz 时钟速率下、我们测得的值为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang 和 Ali:

    我们向客户应用了一个 EVM 来测试 VCM。 但仍使用不同 ADS58B19生产日期代码测量不同的 VCM。

    您可以看到以下测试结果、客户进行了两个实验、黄色部分显示了实验 1结果、客户使用我们的 EVM 并使用 两个生产日期代码更改 ADS58B19器件。 您可以看到 VCM 具有1.71V 和1.88V。 所有条件都相同、只是只有两个不同的生产日期代码 ADS58B19 、并测量不同的 VCM。  生产日期代码1为04J PCH9 G4、 生产日期代码2为7CJ P6CH G4。 你有什么建议吗?

    对于实验 2、客户使用其设计板测试三种不同的生产日期代码、器件是从 Arrow 购买的。

    您可以看到蓝色部分、只有 04J PCH9 G4生产日期代码 VCM 符合规格、对于其他两个生产日期代码、VCM 值错误。

    客户还测试250MHz / 200MHz / 100MHz、VCM 值仍然为1.88V、具有 7CJ P6CH G4和84L P21K G4日期代码。

    这种情况的根本原因是什么? 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间来调查此问题。  请注意、数据表仅将 VCM=1.7V 指定为典型值。  预计会有一些差异。

    您如何在设计中使用 VCM?  我无法从原理图中辨别。  您可以容忍 VCM 的哪些变化?

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    看到了。 如果 TYP 为1.7V、最大值是多少? 我无法从数据表中找到它。

    我需要检查您的问题、并会尽快向您更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    请参阅如下所示的客户更新。

    1. 您如何在设计中使用 VCM?  

    前端设计使用1.7V。 您可以检查原理图

    1. 您可以容忍 VCM 的哪些变化?

    这不是容忍或不容忍的问题

    芯片超出规格10%。 你认为它是可靠的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    在数据表中、共模输出电压 VCM 只有1.7V 的典型值。 我们预计 VCM 可在1.6V 至1.95V 的电压范围内工作。

    请告知客户对其模拟前端的影响 我们相信、如果客户能够将其前端系统设计为处理1.6V 至1.95V 的电压、那么 ADC VCM 应充分保持。  

    另请告知客户是否使用 ADC 的 VCM 来偏置其前端电路。 我们相信他们正在这样做。 谢谢你。

    -Kang