工具与软件:
你(们)好
我看到了数据表、看到 Vcm 为1.7V
但我测量 PCB 中的芯片、大小为1.88?为什么
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI SIR
附上测试报告和原理图
e2e.ti.com/.../Test-B-version-of-the-PCB.pdfe2e.ti.com/.../LS-FPGA-B.pdf
尊敬的 Kang 和 Ali:
我们向客户应用了一个 EVM 来测试 VCM。 但仍使用不同 ADS58B19生产日期代码测量不同的 VCM。
您可以看到以下测试结果、客户进行了两个实验、黄色部分显示了实验 1结果、客户使用我们的 EVM 并使用 两个生产日期代码更改 ADS58B19器件。 您可以看到 VCM 具有1.71V 和1.88V。 所有条件都相同、只是只有两个不同的生产日期代码 ADS58B19 、并测量不同的 VCM。 生产日期代码1为04J PCH9 G4、 生产日期代码2为7CJ P6CH G4。 你有什么建议吗?
对于实验 2、客户使用其设计板测试三种不同的生产日期代码、器件是从 Arrow 购买的。
您可以看到蓝色部分、只有 04J PCH9 G4生产日期代码 VCM 符合规格、对于其他两个生产日期代码、VCM 值错误。
客户还测试250MHz / 200MHz / 100MHz、VCM 值仍然为1.88V、具有 7CJ P6CH G4和84L P21K G4日期代码。
这种情况的根本原因是什么? 请检查。

你好
在数据表中、共模输出电压 VCM 只有1.7V 的典型值。 我们预计 VCM 可在1.6V 至1.95V 的电压范围内工作。
请告知客户对其模拟前端的影响 我们相信、如果客户能够将其前端系统设计为处理1.6V 至1.95V 的电压、那么 ADC VCM 应充分保持。
另请告知客户是否使用 ADC 的 VCM 来偏置其前端电路。 我们相信他们正在这样做。 谢谢你。
-Kang