This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:UCOR=1和 COR=1

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378927/lmp92066-ucor-1-and-cor-1

器件型号:LMP92066

工具与软件:

您好支持团队:

我的客户在读取0x0F 时观察到 UCOR=1和 COR=1。
您能否告知导致此问题的原因?

以下是我向客户要求并得到的帮助解决此问题的物品。
===
-上电时 DACx 输出端的瞬态行为如9.4.2中所示、数据表中的图50未观察到。
-上电后读取0x0F 寄存器为0x06 (UCOR=1和 COR=1)。 然后将访问级别更改为级别2、并将 C32写入寄存器0x10 (软件复位)、读取的0x0F 为0x06。 因为访问级别返回到级别0、所以软件复位似乎有效。
- LMP92066和主机之间的通信是正常的。 LMP92066上的从地址设置和主机上的设置是相同的。 其他寄存器正常工作。 DAC 输出电压可以随意更改。
-电路板由客户设计。
-客户正在评估的 LMP92066是从某些 EC 网站(如 Digi-Key)购买的。
===

您能否说明可能会发生什么问题以及可以采取哪些措施? 或者客户评估的 LMP92066是否异常?

此致、
Katsuhiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的胜宏:

    这是全新器件吗? 客户是否尝试过将自定义代码编程到 EEPROM 中? 您看到的错误表明出现了 EEPROM 问题、但这也可能是因为它是新器件。 如果器件对您的命令做出其他响应、这是一个很好的迹象。

    能否详细介绍一下上电行为? 您是在负电压范围还是正电压范围内工作? 图形的第一部分是您应该看到的瞬态数据。 图的第二部分取决于在 LUT 中编程的内容。 如果没有已编程的内容、DAC 将保持在 零标度。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    我将与客户确认这是不是新器件。
    我将确认客户是否尝试将自定义代码编程到 EEPROM 中。
    您的意思是、如果是新设备且 EEPROM 尚未编程、则可能发生 UCOR=1和 COR=1?

    您的问题是"您是在负电压范围还是正电压范围内工作?" 平均 VDACx 输出范围为正(VDDB=5V、VSSB=GNDA)或负(VDDB=GNDA、VSSB=-5V)?
    我已要求客户确认图中第一部分的瞬态、在此部分中、DACx 输出跟随 VDD 直至 VDD 达到4.1V。 目的是验证上电复位是否正常运行。 客户回答说、他们没有观察到 VDACx 输出电压上的瞬态行为。

    此致、
    Miyamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyamoto-San:

    如果是新器件、则在您对其进行编程一次之前、EEPROM 可能会出现异常情况。 如果器件之前已进行编程、并且您看到错误、请尝试对 EEPROM 重新编程、则可能表示存在损坏。  

    是的、我问 VDAC 输出范围、因为我认为上电瞬态可能在正负范围之间有所不同、但观察一下器件之后、看起来应该相同。

    您的客户可能会捕获上电序列的示波器屏幕截图并与我们分享吗?

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的快速反馈。
    我要求客户检查 EEPROM 程序并分享上电序列的示波器屏幕截图、我正在等待他们的反馈。

    此致、
    Katsuhiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    客户确认通过写入 EEPROM (将 E4写入0x0F)、0x0F 的读数更改为0x00。

    随附是 VDAC 输出响应上电的示波器波形图的屏幕截图。 即使在写入 EEPROM 并清除错误后、也不会观察到与上电同步的 VDAC 输出瞬态波形。

    在对 EEPROM 进行写入之前:
    -浅蓝色: VDD
    -黄色:DAC 1 (DAC0显示相同的波形)
    -绿色:不相关的波形。 请忽略它。

    在写入 EEPROM 之后:
    -浅蓝色: VDD
    -黄色:DAC 1 (DAC0显示相同的波形)

    该误差已经清除、但您是否知道为何在上电时未观察到 VDAC 输出的瞬态波形?

    此致、
    Katsuhiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的胜宏:

    我的假设是、由于您的 VDD 斜坡速率明显较慢(几毫秒而不是几微秒)、因此输出并不严格遵循 VDD。 您可以在第二张图上看到一个小缺口。 但主要是如果器件在按预期启动后运行、则无需担心缺少 VDAC 上电尖峰。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    我明白了。 这是合理的。 感谢您的大力支持。

    此致、
    Katsuhiro