This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02-Q1:启用全局斩波模式时的转换时间

Guru**** 2535950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381976/ads131m02-q1-conversion-time-with-the-global-chop-mode-enabled

器件型号:ADS131M02-Q1

工具与软件:

您好!

 下面显示了我的主题中还有几个问题。  该主题似乎太旧了、无法继续添加我的注释、甚至无法再关闭它、因此请让我在此处打开相关主题。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365770/ads131m02-q1-root-cause-of-the-offset-issue/5224840#5224840

之后、我的客户问了几个问题、但我能够自己回答这些问题。  他们认为偏移量应该更低、因此应该在默认情况下启用全局斩波模式、但他们了解它不在下图中的原因。

现在、他们希望计算启用全局斩波模式时的转换时间。  数据表显示、TGC_CONVERSITION 和 TGC_FIRST_CONVERSITION 由这些公式计算。

tMOD 如下所示、如表8-5所示、实际数据可以通过 CHn_CFG 寄存器中的 PHASEn[9:0]位进行配置。

如果 PHASEn[9:0]使用默认值0x000、则也意味着 tMOD 应为0。  因此、默认情况下的实际转换时间可按如下所示进行计算。

TGC_CONVERSITION = TGC_DLY + 3 x OSR x tMOD (=0)= TGC_DLY

tgc_first_conversion = TGC_DLY + 3 x OSR x tMOD (=0)+ TGC_DLY + 3 x OSR x tMOD (=0)+ 44 x tMOD (=0)= 2 x TGC_DLY

问题

1.上面显示的我的理解是否正确?

2.如果是、即使启用了全局斩波模式、当 tMOD=0时也不会花费3倍的时间。  我对吗?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 吉和三、

    表8-5中的数字表示通道之间的相位调整量(tMOD 的数量)。 当 通过编程 PHASEn[9:0] =0将相位校准限制设置为0时、这意味着这些通道之间没有相位调整 、但并不意味着 tMOD=0、tMOD 仍然为1/MOD (fmod fmod 是调制器频率)。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale-San、

    感谢您的快速回复。

    现在我已经明白了、但是表8-5中显示为"相位偏移范围(tMOD)"的 tMOD 令我们感到困惑、因为它看起来好像相位偏移范围= tMOD、可以通过 PHASEn[9:0]位来配置它。

    此致、

    川崎义和