工具与软件:
您好!
下面显示了我的主题中还有几个问题。 该主题似乎太旧了、无法继续添加我的注释、甚至无法再关闭它、因此请让我在此处打开相关主题。
之后、我的客户问了几个问题、但我能够自己回答这些问题。 他们认为偏移量应该更低、因此应该在默认情况下启用全局斩波模式、但他们了解它不在下图中的原因。

现在、他们希望计算启用全局斩波模式时的转换时间。 数据表显示、TGC_CONVERSITION 和 TGC_FIRST_CONVERSITION 由这些公式计算。

tMOD 如下所示、如表8-5所示、实际数据可以通过 CHn_CFG 寄存器中的 PHASEn[9:0]位进行配置。


如果 PHASEn[9:0]使用默认值0x000、则也意味着 tMOD 应为0。 因此、默认情况下的实际转换时间可按如下所示进行计算。
TGC_CONVERSITION = TGC_DLY + 3 x OSR x tMOD (=0)= TGC_DLY
tgc_first_conversion = TGC_DLY + 3 x OSR x tMOD (=0)+ TGC_DLY + 3 x OSR x tMOD (=0)+ 44 x tMOD (=0)= 2 x TGC_DLY
问题
1.上面显示的我的理解是否正确?
2.如果是、即使启用了全局斩波模式、当 tMOD=0时也不会花费3倍的时间。 我对吗?
此致、
川崎义和