主题中讨论的其他器件: TLV171
工具与软件:
大家好!
我在单极模拟电源模式(3.3V)下使用 ADC 转换器 ADS131A04、并启用负电荷泵。 工作目的是测量电压和电流、非常接近于功率计。 数据表(SBAS590E)第77页(1° 链接)显示了我正在实现的基本电路。 在该配置中、若要实现额外的外部保护、最佳配置是什么? 我关心的是电流模拟输入的保护、我正在从 CT 读取值(1:2000)。 在另一个参考设计器页面 (2°304K)中 、放置了 TVS0500DRVR、但击穿电压在5V 范围内。 使用此电压时、ADS131A04可能会损坏、因为模拟输入上的最大电压为3.6V。 我是对吗? 您会为我的应用推荐哪些其他 TVS?
1°链接

2°链接

感谢您的帮助、
Alanderson