This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04外部保护

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381796/ads131a04-ads131a04-external-protection

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: TLV171

工具与软件:

大家好!

我在单极模拟电源模式(3.3V)下使用 ADC 转换器 ADS131A04、并启用负电荷泵。 工作目的是测量电压和电流、非常接近于功率计。 数据表(SBAS590E)第77页(1° 链接)显示了我正在实现的基本电路。 在该配置中、若要实现额外的外部保护、最佳配置是什么? 我关心的是电流模拟输入的保护、我正在从 CT 读取值(1:2000)。 在另一个参考设计器页面 (2°304K)中   、放置了 TVS0500DRVR、但击穿电压在5V 范围内。 使用此电压时、ADS131A04可能会损坏、因为模拟输入上的最大电压为3.6V。 我是对吗? 您会为我的应用推荐哪些其他 TVS?

1°链接

2°链接

感谢您的帮助、

Alanderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alanderson:

    感谢您选择 TI ADC。 ADS131A04与 ADS131M0x ADC 具有类似的输入电路、每个输入通道引脚上都集成了一个负电荷泵、因此输入信号可以在接地端下为负电压、在 AINx 引脚和 AVDD 之间设计了一个内部 ESD 二极管、但 AINx 引脚和接地端之间没有 ESD 二极管。 以下应用手册在 ADC 输入保护方面可能是一个很好的参考。

    用于保护 ADS131M0x ADC 免受电气过载影响的电路

    ADS131A04数据表中的绝对最大额定值表显示了应力规格、如果 ADC 的电压或电流超过此表中的规格、则无法保证 ADC 的安全性。  您的理解是正确的、如果 ADC 的 AVDD 为3.3V、则3.6V 是在不损坏的情况下可以施加到 ADS131A04输入的最大电压。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale、

    感谢您的帮助。 在这篇文章中、您给我提供了参考、其中 R1和 R2的公式基于运算放大器(TLV171)的输出、其中定义了输出电流和电压。 当过压事件来自电流互感器时、如何计算这些值? 在下面的配置中、信号来自单线。


    如何使用以下配置进行连接? 如何使用以下配置进行连接? AINX_N 和 AINX_P 线。

    我对这个主题缺乏理解的借口、

    感谢您的帮助、

    Alanderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alanderson:

    您的问题:当过压事件来自电流互感器时、如何计算这些值? 在下面的配置中、信号来自单线。

    DL:电阻器值的计算和保护 二极管的选择取决于系统中可能出现的过应力电压。 您的变压器可以实现某种隔离、 是否有特殊原因需要添加保护电路? 是否考虑过针对瞬态信号的保护?

    您的问题:如何使用以下配置进行连接? 如何使用以下配置进行连接? AINX_N 和 AINX_P 线。

    DL:该应用手册仅以一个模拟输入的保护电路为例。 如果输入为差分信号、并且 AINx_P 和 AINx_N 引脚都可能具有过驱 情况、则应在所有这些引脚上考虑使用相同的保护技术。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dale

    没错。 瞬态计算、完全无价值。 我认为我们必须设置一个最大值、并希望我们是对的。
    ADC131A4数据表介绍了伪差分配置(链接)、第30页。 AINxN 总线将作为连接所述电路的基准。

    我还将阅读钳位电压为3.6V 的 TVS。 也许您可以提供帮助!

    感谢您的帮助、

    Alanderson