This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775的稳定时间问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384187/dac8775-the-settling-time-issue-for-dac8775

器件型号:DAC8775

工具与软件:

您好!

我们在 PLC AO 模块项目中使用 DAC8775。

现在我们测试了   DAC8775的稳定时间、但波形约大于1ms 、较慢、数据表中仅有15-30us、请查看我们的原理图。

如有任何错误、请提供您的评论;

我们的设计:输出4通道和0-10V 范围。

下面的波形显示上升时间为1ms、 下降时间为6ms、SW 配置为默认值:

e2e.ti.com/.../4_5F00_4DAC_5F00_DAC8775.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我认为问题在于电路中有一个用于 CCOMP 的大电容。 在原理图中、您可以在此处圈出的每个输出上看到该曲线:

    该电容通常用于确保容性负载稳定性。 问题是在这种稳定性情况下、缓冲放大器的带宽变小并且稳定时间变长。 CCOMP_x 的引脚列表中对此进行了说明

    如果他们想对其进行试验、他们可以完全去除 CCOMP 电容器并对其进行测试。 我还需要注意的是、由于 CCOMP 节点是内部节点、因此它对器件输出端的瞬态电压(通过电容器耦合到器件中)很敏感。 我通常推荐 CCOMP 使用470pF 或更小的电容器。


    Joseph Wu