This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3541:需要澄清复杂抽取中的输出数据格式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371717/adc3541-need-clarification-for-output-data-format-in-complex-decimation

器件型号:ADC3541
主题中讨论的其他器件:ADC3543

工具与软件:

我们目前正在定制电路板上使用 ADC3543进行实验。 我们喜欢在复杂抽取模式下使用具有并行 DDR 输出的芯片。

数据表的图8-36提供了输出格式示例。 根据图、D16 (MSB)一直到 D1 (LSB)都使用16位输出。 I 样本似乎出现在 DCLK 的上升沿、Q 样本出现在下降沿。

此示例实际上并不能很好地与数据表的第8.3.5.5节(输出位映射器)配合使用、因为图8-44 (用于并行 DDR 模式)甚至不能为引脚 D9以下的任何对象提供地址。 我认为无法为引脚 D1、D2、...、D8配置输出位映射。 此外、我不知道上升沿和下降沿的地址如何与 I 和 Q 样本匹配。

因此、根据我现在所了解的内容、我看到对数据表有两种可能的解释:

1.在复杂抽取输出模式下根本无法重映射位,输出始终固定为 D16 .. d1

2."并行 SDR"输出映射用于在复杂抽取模式下映射位

您能否在复杂抽取模式下详细说明一下输出位映射?

-解释是1)或2)正确还是不正确?

-是否可以在复杂抽取模式和并行 DDR 输出模式下使用超过16位?

-是否有任何其他配置示例(包括寄存器内容)可以为 DDR 输出模式中的复杂解析模式提供?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    很抱歉耽误你的时间。

    数据表不够清晰、在此深表歉意。 我现在将向您提供看似正确的内容、同时将尝试与设计团队就此进行确认。

    在这种情况下、解释2应该是正确的。 图8-36用于显示、当使用 DDR CMOS 复杂抽取时、输出配置会与图7-2中所示的配置不同。 图8-36还显示了这种格式与所示的 SDR 模式格式相同。

    要获得 I 和 Q 样本上升沿和下降沿的地址、可在数据表第50页顶部找到以下报价:"使用复数抽取时、同时将输出位映射器应用于"I"和"Q"样本。" 因此、对于此特定情况、您不必映射上升沿和下降沿。

    在并行接口模式下、最大输出分辨率为18位。 这来自数据表的第48页。

    我正努力向设计团队确认这一点、但同时想提供一些反馈。

    此致、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您的答复。 我在过去几天进行了很多实验、但我只是无法实现并行 DDR 输出的复杂抽取(即如数据表中所示)。

    如果您可以提供一个示例(寄存器写入序列)来激活具有复杂抽取的并行 DDR 输出、这将非常有帮助!

    我尝试了多种方法来初始化具有并行 DDR 输出的复杂抽取、但从未获得预期的输出(如图8-36所示、已通过使用示波器探测输出引脚进行了验证)。

    因此、我们当前禁用了抽取并正在我们的 FPGA 中实现数字下变频(DDC)。 不过、这明显是浪费资源、因为 ADC 应该能够在片上做到这一点(这正是我们选择这个 ADC 的原因之一)。

    使用串行输出切换到复杂抽取可能也不是可行的、因为这意味着对于我们的应用而言、串行引脚上的数据速率非常高(可能太高)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    对于延迟、我们深表歉意。 我们仍在与设计团队一起努力澄清这一点。

    我最晚将于下周星期二与您联系。

    此致、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    已晚了一天、我们仍在努力澄清这一点。 我们正在努力对此进行调试。

    此致、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我正在跟进设计、Drew Is OOO。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、您好 Rob。

    非常感谢您为此所做的工作。 我们热切地等待有关这方面的最新消息。 如果有任何东西我们已经可以测试或检查,请告诉我。

    此致