This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:当输入端短路时、ADC 上会出现过多噪声

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389395/ads54j60-excessive-noise-seen-on-adcs-when-shorts-applied-at-inputs

器件型号:ADS54J60

工具与软件:

您好!

我们正在分析和验证采用两个 ADS54J60的新电路板临时特性、并且我们在比预期更高的水平下注意到很多噪声。

在上下文中、我们对通道应用了 SMA 短路、50 Ω 终端、甚至直接将 ADC 输入短路。

我们有 ADC Pro 工具中的以下直方图、其中显示了 ADC 输入端直接短路的通道4:

我还包含一个捕获文件(adc.txt)、其中通道1悬空(该通道没有端接或短路)、通道2具有50欧姆的端接电阻、通道 3连接器短路、通道4直接在 ADC 输入上短路。

e2e.ti.com/.../adcs.txt

我们能否谈谈这种噪声的潜在来源?

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否验证过可以正确采集频域或时域?

    我们先从这里开始。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    是的、我们可以在时域中看到正确的波形、并且可以在 FFT 图中看到正确的频率。

    例如、此处是170MHz @-1dBFS (仅为通道1和通道2供电)处的波形和频谱图。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    FFT 的本底噪声看起来非常高、即较差。

    我会首先改进 ADC 的时钟源或方案。 可以在此时钟上捕获大量宽带噪声/抖动。

    这可能就是您看到的直方图测量结果不佳的原因。

    如果您想共享原理图、那将会很有帮助。

    需要考虑的另一点是、在不施加模拟输入信号的情况下进行 FFT 采集、仅对本底噪声进行 FFT 采集。

    此致、

    Rob