工具与软件:
您好!
我们正在分析和验证采用两个 ADS54J60的新电路板临时特性、并且我们在比预期更高的水平下注意到很多噪声。
在上下文中、我们对通道应用了 SMA 短路、50 Ω 终端、甚至直接将 ADC 输入短路。
我们有 ADC Pro 工具中的以下直方图、其中显示了 ADC 输入端直接短路的通道4:

我还包含一个捕获文件(adc.txt)、其中通道1悬空(该通道没有端接或短路)、通道2具有50欧姆的端接电阻、通道 3连接器短路、通道4直接在 ADC 输入上短路。
我们能否谈谈这种噪声的潜在来源?
谢谢!
Ryan