This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:AFE5832无法在 TGC 模式下正确接收输入信号

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388050/afe5832-afe5832-cannot-receive-input-signals-correctly-in-tgc-mode

器件型号:AFE5832
主题中讨论的其他器件: TX7332

工具与软件:

您好!

目前、我们正在将 AFE5832芯片用于手持超声波器件的设计。 在开发 AFE5832驱动程序时、我们遇到了一个问题、我们希望您可以帮助我们解决这个问题。

在测试模式(斜坡)下、我们的驱动器正常运行、如附加的第一个图所示。 但是、当我们切换到正常运行模式时、驱动器无法正确接收输入信号、如附加的第二个图所示。  我们最初考虑输入信号是否可能超出范围、但是我们的差动输入为 INP:1.6V、INM:1.2V、无需额外的输入电压。

在正常工作模式(TGC 模式)下、除了在测试图形模式下使用的芯片配置外、我们还进行了以下设置:

  • TGC 模式
  • LNA_GAIN 设置为15dB
  • PGA_GAIN 设置为21dB
  • 可编程衰减器增益代码设置为默认值(0)
  • 输入通道 INP 设置为1.6V
  • 输入通道 INM 设置为1.2V

尽管有这些配置、我们仍然无法实现正常运行。 我们是否需要调整任何其他芯片配置或设置来解决此问题? 非常感谢你在这方面的指导和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入是交流耦合还是直流耦合?  

    您设置的 ADC 分辨率是多少?  看起来您已经为10位分辨率设置了二进制补码格式。 这意味着输出信号接近零。   

    如果您在输入端提供0.4v 信号,它肯定会以 46dB (增益200 )的设定增益饱和。 请尝试提供小信号或调整增益/衰减、使输出处于限值范围内。  我还建议给出5MHz 信号来评估,因为数据表中的大多数图表都是在该频率下绘制的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    起初、我忽略了 AFE5832的输出数据格式。 但是、在以偏移二进制格式配置输出数据时、我成功解决了初始输出问题。

    但目前仍有一个问题。  当没有输入信号时、ADC 输出会生成一个覆盖原始波形的常规方波、如随附的图所示。 此问题的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道这个方波的频率。

    INM 引脚的状态是什么?  当您说"无输入"时、电路板中的 INP 引脚状态如何?

    要找出这个问题的来源,你可以尝试改变衰减/LNA 增益和观察到的输出基本灵敏度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方波频率约为0.8m、振幅不随 LNA 增益的变化而变化。 对于 AFE5832、INP 保持在1.6V 的默认偏置电压、而对于 AFE5832、INM 保持在1.2V 的默认偏置电压(使用交流耦合)。 INP 连接到 TX7332的输出端、但 TX7332目前不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这表明0.8MHz 信号不是来自输入引脚侧、因为它不显示相对于 LNA 增益的任何变化。 现在怀疑是数字数据分离。 您如何将 dout 数据分离到绘图 ? 您的时钟频率是多少?