主题中讨论的其他器件: TX7332
工具与软件:
您好!
目前、我们正在将 AFE5832芯片用于手持超声波器件的设计。 在开发 AFE5832驱动程序时、我们遇到了一个问题、我们希望您可以帮助我们解决这个问题。
在测试模式(斜坡)下、我们的驱动器正常运行、如附加的第一个图所示。 但是、当我们切换到正常运行模式时、驱动器无法正确接收输入信号、如附加的第二个图所示。 我们最初考虑输入信号是否可能超出范围、但是我们的差动输入为 INP:1.6V、INM:1.2V、无需额外的输入电压。
在正常工作模式(TGC 模式)下、除了在测试图形模式下使用的芯片配置外、我们还进行了以下设置:
- TGC 模式
- LNA_GAIN 设置为15dB
- PGA_GAIN 设置为21dB
- 可编程衰减器增益代码设置为默认值(0)
- 输入通道 INP 设置为1.6V
- 输入通道 INM 设置为1.2V
尽管有这些配置、我们仍然无法实现正常运行。 我们是否需要调整任何其他芯片配置或设置来解决此问题? 非常感谢你在这方面的指导和支持。