工具与软件:
在测试 ADS1299时、我发现当 ADS1299不让 PWDN 和 RESET 引脚变为高电平时、AVSS 为-2.49V、但开启 PWDN 和复位后、AVSS 降至-2.2~2.3V、原因何在?
是否需要在 PWDN 和 VCC 之间添加一个10K 电阻器?该电阻器的用途是什么?
使用新的 ADS1299时、vcap1到 GND 是正常值-1.3V、但 vcap3到 GND 将是悬空值、约为0.4~1V、在 ADS1299损坏后不久、vcap1到 GND 将变为 AVSS、这可能是什么原因?
图1.-2.5V 施 
图2. ads1299 sch 
图3.PWDN、RESET 连接 
图4。 PCB (白色线是-2.5V 线。仅连接 ADS1299)