This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299电压问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389967/ads1299-ads1299-voltage-problem

器件型号:ADS1299

工具与软件:

在测试 ADS1299时、我发现当 ADS1299不让 PWDN 和 RESET 引脚变为高电平时、AVSS 为-2.49V、但开启 PWDN 和复位后、AVSS 降至-2.2~2.3V、原因何在?
是否需要在 PWDN 和 VCC 之间添加一个10K 电阻器?该电阻器的用途是什么?
使用新的 ADS1299时、vcap1到 GND 是正常值-1.3V、但 vcap3到 GND 将是悬空值、约为0.4~1V、在 ADS1299损坏后不久、vcap1到 GND 将变为 AVSS、这可能是什么原因?

图1.-2.5V 施

图2. ads1299 sch

图3.PWDN、RESET 连接

图4。 PCB (白色线是-2.5V 线。仅连接 ADS1299)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiaho:

    感谢您发帖。 您可能会遇到电源问题、即从-2.5V 电源加载电流。 您是否能够尝试将-2.5V 替换为外部电源?

    nPWDN 和 nRESET 引脚应通过10kΩ 上拉电阻连接至 DVDD、以便在上电时建立引脚状态。 这些是 ADS1299的输入引脚。 如果电压未上拉至 DVDD、则意味着连接到这些引脚的其他东西将使电压保持在低电平。

    如果 VCAP1从-1.3V 变为-2.5V (即从+1.2V 变为0V 相对于 AVSS)、这意味着内部带隙电压将关闭。 这可能是由电源问题引起的。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 nPWDN 和 nRESET 未连接到10k 电阻器、如果它们直接连接到 DVDD、是否会有任何影响?
    内部带隙电压关闭是否意味着 ADS1299已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiaho:

    1. nPWDN 和 nRESET 引脚是 ADS1299的输入、不会消耗太多电流。  但是、如果引脚也连接到您的 MCU、并且 MCU GPIO 将 nPWDN 或 nRESET 拉至低电平、这将导致 DVDD 到 DGND 之间的短路并使数字电源崩溃(并可能损坏 MCU 引脚)。 10kΩ 上拉电阻用于在 MCU 将 nPWDN 或 nRESET 拉至低电平时限制电流。
    2. 如果带隙电压在器件循环通电后正确上电、我认为不会有任何永久性损坏。  

    此致、

    Ryan