This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:如何实现4x 双线 PT1000 RTD 的电路设计

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391447/ads114s08b-how-to-circuit-design-for-4x-2-wire-pt1000-rtd

器件型号:ADS114S08B

工具与软件:

嗨、大家好。

我想使用 ADS114S08B 应用四个独立型双线 PT1000 RTD。

我想使用 SBAA275A 图2-9中所示的电路(下图可见)。

我需要使用 PT1000传感器测量从-40°C 到+220°C 的温度。 这意味着 RTDmin = 842.7 Ω(-40°C)、RTDmax = 1831.9 Ω(+220°C)。

我将 IDAC 设置为250uA、因为我选择的流入 PT1000的电流建议为100uA 至300uA。

根据此电流值、一个 PT1000上的最大电压为 VRTD_MAX=IDAC*RTD_MAX=250uA*1831.9Ohm=458mV。

现在、我不会撤销我设置的 PGA 增益的正确值。 如何选择此选项? 1可以吗? 2? 4?

之后、VREFMIN 是 VREFMIN=PGA GAIN*VRTD_MAX、我们取了10%的裕度、因此 VREF=1.1*VREFMIN。

使用 VREF 值、可以使用以下公式计算 RREF:RREF=VREF/IDAC。 是这样吗?

第二步是计算连接到 ADC 输入的 R-C 滤波器的正确值。 您能否向我解释一下计算 R-C 滤波器正确值的方法?

谢谢。

Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriele Pellegrinelli:

    对您的问题的回答:

    [报价 userid="551369" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391447/ads114s08b-how-to-circuit-design-for-4x-2-wire-pt1000-rtd ]现在我不要撤销我设置的 PGA 增益的正确值。 如何选择此选项? 1可以吗? 2? 4?

    请参阅下一个答案

    [报价 userid="551369" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391447/ads114s08b-how-to-circuit-design-for-4x-2-wire-pt1000-rtd 具有 VREF 的值我可以用以下公式计算 RREF:rref=VREF/IDAC。 正确吗?

    通常、RREF 比您需要测量的最大 RTD 值(在本例中为1832欧姆)大~10%。 ~2k Ω。  那么、您的系统应使用增益1。 您可以参考该计算器工具了解更多信息: https://www.ti.com/tool/download/ADC-RTD-CONFIG-CALC

    [报价 userid="551369" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391447/ads114s08b-how-to-circuit-design-for-4x-2-wire-pt1000-rtd ]第二步是计算 ADC 输入的正确 R-C 滤波器值。 您能否向我解释一下计算 R-C 滤波器正确值的方法?

    请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Bryan。

    我使用了你建议的文件、并计算了电路中使用的组件的值。 您可以看到我修改 https://file.io/W5wt6ALlUv3J 的文件

     我计算的参数为:

    -idac=250uA

    -pga_gain=2

    -R_REF=4.120 Ω(0.1% 10ppm)

    R-C 滤波器具有:

    -RFILTER=3.3k Ω

    -CDIFF=10nF

    -CCM=1nF

    我还有一个问题。 上一篇文章中的原理图是否正确? 在原理图中、我们可以看到每个 PT1000有一个引脚 是所有 PT1000共用的。 实际上、AIN2、AIN5、AIN8、AIN11是通过以绿色突出显示的导线连接到转速表的(请参阅下文)。 是这样吗?

    谢谢!

    Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriele Pellegrinelli:

    是的、您包含的数字是正确的。

    一次只能启用1个 IDAC (无论您要测量哪个 RTD)。 例如、如果要测量 RTD1、则应在 AIN0上启用 IDAC。 所有其他 IDAC 通道均关闭(AIN3、AIN6和 AIN9)。 对于 RTD2、您需要在 AIN3上启用 IDAC、所有其他 IDAC 通道都将关闭。

    请告诉我这是否 回答了 您的问题

    -Bryan