Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B
工具与软件:
嗨、大家好。
我想使用 ADS114S08B 应用四个独立型双线 PT1000 RTD。
我想使用 SBAA275A 图2-9中所示的电路(下图可见)。

我需要使用 PT1000传感器测量从-40°C 到+220°C 的温度。 这意味着 RTDmin = 842.7 Ω(-40°C)、RTDmax = 1831.9 Ω(+220°C)。
我将 IDAC 设置为250uA、因为我选择的流入 PT1000的电流建议为100uA 至300uA。
根据此电流值、一个 PT1000上的最大电压为 VRTD_MAX=IDAC*RTD_MAX=250uA*1831.9Ohm=458mV。
现在、我不会撤销我设置的 PGA 增益的正确值。 如何选择此选项? 1可以吗? 2? 4?
之后、VREFMIN 是 VREFMIN=PGA GAIN*VRTD_MAX、我们取了10%的裕度、因此 VREF=1.1*VREFMIN。
使用 VREF 值、可以使用以下公式计算 RREF:RREF=VREF/IDAC。 是这样吗?
第二步是计算连接到 ADC 输入的 R-C 滤波器的正确值。 您能否向我解释一下计算 R-C 滤波器正确值的方法?
谢谢。
Gabriele。